IF_Robot - Allgemeine Informationen
|
Typ: |
Schnittstelle |
|
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
|
Erbt von: |
- |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Schnittstelle zur Steuerung des FB_Robot.
Diese Schnittstell wird vom Funktionsbaustein FB_Robot implementiert.
|
Name |
Datentyp |
Zugriff |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
etDiag |
Lesen |
Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung. |
|
|
etDiagExt |
Lesen |
POU-spezifischer Ausgang zur Diagnose. q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung |
|
|
ifConfiguration |
Lesen |
Schnittstelle zur Konfiguration des Roboters. |
|
|
ifFeedback |
Lesen |
Schnittstelle mit Rückgabewerten. |
|
|
ifJogging |
Lesen |
Schnittstelle für manuelles Verfahren des Roboters. |
|
|
ifMotion |
Lesen |
Schnittstelle zur Bewegungsprogrammierung. |
|
|
sMsg |
STRING[80] |
Lesen |
Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt. |
|
xActive |
BOOL |
Lesen |
TRUE: Die POU ist aktiv und muss weiter ausgeführt werden. FALSE: Die POU ist nicht aktiv. |
|
xDiagQuit |
BOOL |
Lesen/Schreiben |
Eine steigende Flanke FALSE -> TRUE quittiert folgende Diagnosemeldungen: oetDiag = GD.ET_Diag.ConfigurationFailed oetDiagExt = ET_DiagExt.ConfigInvalid |
|
xEnable |
BOOL |
Lesen/Schreiben |
Eine steigende Flanke FALSE -> TRUE aktiviert den POU, eine fallende Flanke TRUE -> FALSE deaktiviert die POU. Eine deaktivierte POU führt keinerlei Aktionen aus. |
|
xReady |
BOOL |
Lesen |
TRUE: Die POU ist funktionsbereit und kann Anwenderbefehle annehmen. FALSE: Der Funktionsbaustein ist nicht bereit für die Annahme von Anwenderbefehlen. |
|
xStart |
BOOL |
Lesen/Schreiben |
TRUE: Fahrbefehle, die über die Schnittstelle IF_RobotMotion abgesetzt worden sind, werden gestartet. FALSE: Aktive Bewegungen werden gestoppt und können durch erneutes Setzen von xStart : = TRUE fortgesetzt werden. Eine Positionierung des Roboters ist über die Schnittstelle IF_RobotJogging möglich. |
|
xWsSelect |
BOOL |
Lesen/Schreiben |
TRUE: Eine Warmstartbewegung ist vorselektiert. |
|
xWsStart |
BOOL |
Lesen/Schreiben |
TRUE: Bei xWsSelect := TRUE fährt der Roboter auf die letzte erkannte Bahnposition. Zum Ausführen eines Warmstarts muss der Funktionsbaustein FB_Robot durch Setzen von xEnable auf FALSE und wieder auf TRUE reaktiviert werden. |