IF_RobotFeedbackMotionCartesian
IF_RobotFeedbackMotionCartesian - Allgemeine Informationen
|
Typ: |
Schnittstelle |
|
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
|
Erbt von: |
Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:
Schnittstelle mit Rückgabewerten einer kartesischen Raumrichtung.
Diese Schnittstelle ist Teil von IF_RobotFeedbackSpace und enthält Bewegungsdaten über eine kartesischen Raumrichtung.
Die Schnittstelle IF_RobotFeedbackMotionCartesian hat keine zusätzlichen Eigenschaften.
Siehe auch die Eigenschaften von IF_RobotFeedbackMotionRefActualValues.