IF_RobotFeedbackSpace

 

IF_RobotFeedbackSpace - Allgemeine Informationen

Übersicht

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Erbt von:

-

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oEigenschaft

Aufgabenstellung

Schnittstelle mit Rückgabewerten der Roboterbewegung im kartesischen Raum.

Beschreibung

Diese Schnittstelle ist Teil von IF_RobotFeedback und enthält Daten über die Bewegung des Roboters im kartesischen Raum.

Eigenschaft

Name

Datentyp

Zugriff

Beschreibung

ifX

IF_RobotFeedbackMotionCartesian

Lesen

Schnittstelle mit Rückgabewerten zur Bewegung des TCP (Tool Center Point) entlang der X-Achse des kartesischen Koordinatensystems.

ifY

IF_RobotFeedbackMotionCartesian

Lesen

Schnittstelle mit Rückgabewerten zur Bewegung des TCP entlang der Y-Achse des kartesischen Koordinatensystems.

ifZ

IF_RobotFeedbackMotionCartesian

Lesen

Schnittstelle mit Rückgabewerten zur Bewegung des TCP entlang der Z-Achse des kartesischen Koordinatensystems.

lrCurvature

LREAL

Lesen

Krümmung der Raumbewegung.

oIF_RobotFeedback.ifSpace.lrCurvature - Näherung der Krümmung der Raumbewegung unter Berücksichtigung einer Trackingbewegung.

oIF_RobotFeedback.ifTrajectoryStorage.ifSpace.lrCurvature - Krümmung der Raumbewegug ohne Berücksichtigung einer Trackingbewegung. Nur die über Fahrbefehle ausgelösten Bewegungen werden berücksichtigt.

lrRefAccelerationRadial

LREAL

Lesen

Radialbeschleunigung im kartesischen Raum.

SQRT(AccResultant² + AccTangential²) 

lrRefAccelerationResultant

LREAL

Lesen

Resultierende Beschleunigung im kartesischen Raum.

SQRT(AccX² + AccY² + AccZ²)

lrRefAccelerationTangential

LREAL

Lesen

Tangentialbeschleunigung im kartesischen Raum.

lrRefVelocityTangential

LREAL

Lesen

Tangentialgeschwindigkeit im kartesischen Raum.

lrTrackingDeviation

LREAL

Lesen

Resultierender Schleppfehler im kartesischen Raum.

SQRT(TDX² + TDY² + TDZ²)

rstTangent

REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D

Lesen

Tangente der kartesischen Position entlang der verbundenen Bahn (siehe Verhalten von rstTangent (tangent vector feedback).

rstEstimatedStopPosition

REFERENCE TO PDL.ST_Vector3D

Lesen

Erwarteter kartesischer Anschlag auf der verbundenen Bahn, einschließlich eines potentiellen Trackings (siehe Verhalten der Feedback-Eigenschaft rstEstimatedStopPosition).

xTrackingDeviationWarning

BOOL

Lesen

TRUE = Der parametrierte maximale Schleppfehler entlang der Bahn wird überschritten.

FALSE = Der parametrierte maximale Schleppfehler entlang der Bahn wird nicht überschritten.