|
Typ |
AF |
|
Geräte, die den Parameter unterstützen |
SinCos-Encoder-Eingang |
|
Tracebar |
Nein |
Beschreibt die Signalqualität der analogen Sinus- und Cosinus-Spur des Gebers. Über den Parameter SignalQuality sind Phasenlage und Form der Spursignale dargestellt.
Die Sinus- und Cosinus-Signale müssen der folgenden Formel entsprechen:
Sinussignal2 + Cosinussignal2 = 1 (100 %)
Der Parameter SignalQuality stellt diese Formel normalisiert auf 100 % dar.
Mit dem Parameter SignalQualityLimit wird der Schwellwert für das Auslösen der Diagnosemeldung 8601 "Master Encoder Signal außerhalb Bereich" festgelegt.