SignalQualityLimit

 

SignalQualityLimit

Allgemeines

Typ

EF

Geräte, die den Parameter unterstützen

SinCos-Encoder-Eingang

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter legt fest bei welchem Wert von SignalQuality ein Spurüberwachungsfehler 8601 "Master Gebersignal außerhalb des Bereichs" gemeldet wird.