Die Bibliothek SqlRemoteAccessstellt SQL-Client-Funktionsbausteine (Structured Query Language) bereit, die der Steuerung den Aufbau einer Verbindung zu einer SQL-Datenbank für die Ausführung von SQL-Abfragen zum Lesen und Schreiben von Daten ermöglichen.
Die Kommunikation zwischen der Steuerung, die als SQL-Client fungiert, und dem SQL-Datenbankserver erfolgt über das Schneider Electric-SQL Gateway. Aus diesem Grund müssen Sie vor Verwendung der SQL-Funktion die SQL Gateway-Komponente installieren, die im Lieferumfang von EcoStruxure Machine Expert als optionale Komponente bereitgestellt wird und eine spezifische Lizenz erfordert. Weitere Informationen finden Sie im SQL Gateway-Benutzerhandbuch.
1 1...n Steuerungen (SQL-Clients)
2 Daten lesen
3 Daten schreiben
4 SQL Gateway
5 1...n Datenbankserver
Nach der erfolgreichen Installation kann die Steuerung eine bedarfsgerecht angepasste SQL-Abfrage an den Datenbankserver senden, z. B.:
oAbfragen von Daten aus Tabellen
oEinfügen, Ändern und Löschen von Daten in Tabellen
oAusführen von Datenbankprozeduren
In der nachstehenden Tabelle werden die Merkmale der Bibliothek aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
---|---|
Bibliothekstitel |
SqlRemoteAccess |
Firma |
Schneider Electric |
Kategorie |
Kommunikation |
Komponente |
SQL-Bibliothek |
Standard-Namespace |
SE_SQL |
Sprachmodell-Attribut |
qualified-access-only (Nur qualifizierter Zugriff) |
Aufwärtskompatible Bibliothek |
Ja (AWK) |
HINWEIS: Für diese Bibliothek wurde das Attribut „qualified-access-only“ für die Beschränkung auf einen qualifizierten Zugriff eingestellt. Das bedeutet, dass für den Zugriff auf die POUs, Datenstrukturen, Enumerationen (Aufzählungen) und Konstanten der Namespace der Bibliothek erforderlich ist. Der Standard-Namespace der Bibliothek lautet SE_SQL.
Mit der Bibliothek wird das Beispielprojekt SQLRemoteAccessExample.project bereitgestellt. Dieses Beispielprojekt veranschaulicht die Implementierung der verschiedenen Komponenten der Bibliothek SqlRemoteAccess.
Schritt |
Aktion |
Kommentar |
---|---|---|
1 |
Führen Sie in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder den Befehl Neues Projekt aus. |
– |
2 |
Wählen Sie im Dialogfeld Neues Projekt die Option Aus Beispiel in der Liste Projekttyp aus. |
– |
3 |
Wählen Sie am rechten Rand des Dialogfelds Neues Projekt die Steuerung (1) in der Liste Steuerung aus. |
Ergebnis: Im Textfeld Passende Beispiele werden die verfügbaren Beispiele aufgelistet. |
4 |
Wählen Sie in der Liste Passende Beispiele Ihr Beispiel aus. |
– |
5 |
Geben Sie einen Namen für das neue Projekt ein und wählen Sie den Dateipfad aus. |
– |
6 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. |
Ergebnis: Es wird ein neues Projekt auf der Grundlage des ausgewählten Beispiels erstellt. |
Für die SQL-Kommunikation gelten folgende Einschränkungen:
oNur IPv4 (Internetprotokoll Version 4) wird unterstützt.
oEs werden nur Datenbank-Datentypen unterstützt, die der Norm IEC 61131-3 entsprechen.
oDas Lesen und Schreiben von BLOB-Objekten (Binary Large Objects) in einer Datenbank wird nicht unterstützt.
Die in diesem Dokument beschriebene Bibliothek verwendet intern die TcpUdpCommunication-Bibliothek.
Die Bibliotheken TcpUdpCommunication (Schneider Electric) und CAA Net Base Services (CAA Technical Workgroup) greifen auf dieselben Systemressourcen in der Steuerung zurück. Die gleichzeitige Verwendung beider Bibliotheken in derselben Anwendung kann deshalb eine Störung des Steuerungsbetriebs zur Folge haben.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verwenden Sie die Bibliothek TcpUdpCommunication (Schneider Electric) nicht gemeinsam mit der Bibliothek CAA Net Base Services (CAA Technical Workgroup) in derselben Anwendung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die Funktionen der SqlRemoteAccess-Bibliothek unterstützen keine sicheren Verbindungen zum SQL Gateway, wie beispielsweise TLS (Transport Layer Security) oder SSL (Secure Socket Layer). Aus diesem Grund sollte die Kommunikation nur innerhalb Ihres industriellen Netzwerks erfolgen, das von anderen Netzwerken Ihres Unternehmens getrennt und vom Internet geschützt ist.
HINWEIS: Schneider Electric operiert unter den Industriestandards bei der Entwicklung und Implementierung von Steuerungssystemen. Dies beinhaltet ein „Defense-in-Depth-Konzept“ zum Schutz industrieller Steuerungssysteme. Bei diesem Verfahren werden die Steuerungen hinter einer oder mehreren Firewalls platziert, um den Zugriff auf autorisierte Personen und Protokolle zu beschränken.
|
UNBERECHTIGTER ZUGRIFF MIT UNBERECHTIGTEM MASCHINENBETRIEB |
oBeurteilen Sie, ob Ihre Betriebsumgebung bzw. Ihre Maschinen mit Ihrer kritischen Infrastruktur verbunden sind. Ist das der Fall, dann ergreifen Sie angemessene Präventivmaßnahmen auf der Basis des Defense-in-Depth-Konzepts, bevor Sie das Automatisierungssystem mit einem Netzwerk verbinden. oBegrenzen Sie die Anzahl der mit einem Netzwerk verbundenen Geräte auf das strikte Minimum. oIsolieren Sie Ihr Industrienetzwerk von anderen Netzwerken in Ihrer Firma. oSchützen Sie alle Netzwerke vor unberechtigtem Zugriff mithilfe von Firewalls, VPNs oder anderen bewährten Schutzmaßnahmen. oÜberwachen Sie die Aktivität in Ihren Systemen. oVerhindern Sie jeden direkten Zugriff bzw. jede direkte Verbindung von Fachgeräten durch unberechtigte Personen oder nicht autorisierte Vorgänge. oStellen Sie einen Wiederherstellungsplan für den Notfall auf. Dazu gehört ebenfalls der Backup Ihrer System- und Prozessdaten. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Funktionsbaustein/Funktion |
Verwendung |
---|---|
Führt SQL-Requests zum Auslesen von Daten aus der SQL-Datenbank aus. |
|
Führt SQL-Requests zur Aktualisierung oder Änderung der SQL-Datenbank aus. |
|
Konvertiert ein Enumerationselement vom Typ ET_Result in eine Zeichenfolgenvariable. |
Überblick über die Strukturen der modulspezifischen Schnittstelle
Struktur |
Verwendung |
---|---|
Enthält Informationen für den Aufbau einer Verbindung zu einem SQL Gateway sowie zur SQL-Datenbank. |
Übersicht über die Enumerationen
Enumeration |
Verwendung |
---|---|
Enthält die möglichen Werte, die auf das Ergebnis der vom Funktionsbaustein durchgeführten Operationen verweisen. |