Cómo establecer una conexión SQL con una base de datos SQL

 

Establecimiento de una conexión SQL entre un controlador y una base de datos

Descripción general

Para establecer una conexión entre un controlador y una base de datos SQL, debe llevar a cabo los pasos descritos en este capítulo. Los pasos que son específicos para los diferentes tipos de bases de datos SQL se describen en detalle en los siguientes capítulos.

Establecimiento de una conexión SQL

Paso

Acción

Observación

1

Configure el PC en el que se va a instalar SQL Gateway.

Configure el cortafuegos para permitir el tráfico de datos SQL en el puerto TCP/IP (de forma predeterminada, 3457).

2

Configure la base de datos SQL.

Asegúrese de crear su base de datos con un cliente SQL compatible con SQL Gateway. Para obtener más información, consulte la lista de clientes SQL compatibles en los capítulos Cómo configurar una conexión con una base de datos <nombre>.

3

Instale SQL Gateway haciendo doble clic en el archivo Setup.exe desde la instalación de SQL Gateway y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4

Configure la conexión SQL con la base de datos SQL en la Consola de SQL Gateway.

Consulte la descripción detallada de este paso para los diferentes tipos de bases de datos SQL en los capítulos Cómo configurar una conexión con una base de datos <nombre>.

5

En EcoStruxure Machine Expert, cree una aplicación para la transferencia de datos SQL utilizando la biblioteca SqlRemoteAccess.

Consulte los ejemplos de programación en el capítulo sobre cómo transferir datos a través de SQL Gateway entre SoMachine y cualquier base de datos en SqlRemoteAccess Library Guide.

6

Descargue la aplicación EcoStruxure Machine Expert para la transferencia de datos SQL al controlador.

Consulte el capítulo Descarga de una aplicación de la Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert.

7

Inicie la aplicación EcoStruxure Machine Expert para la transferencia de datos SQL en el controlador.

Resultado: La conexión SQL entre el controlador y la base de datos SQL se establece mediante SQL Gateway si todos los componentes se han configurado correctamente. Si no se establece la conexión, compruebe la configuración y consulte el capítulo Solución de problemas.

Consulte el capítulo Ejecución de aplicaciones de la Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert.