Options de configuration en fonction de l'interface
Options de configuration en fonction de l'interface
Les interfaces suivantes sont disponibles pour la communication OPC :
|
Désignation de l'interface |
Description |
|---|---|
|
ARTI |
L'interface CoDeSys V2.3 ARTI permet d'établir des connexions via SymARTI. Elle n'est pas prise en charge par les contrôleurs PacDrive M. |
|
GATEWAY |
L'interface GATEWAY permet de configurer des contrôleurs PacDrive M – CoDeSys V2.3. |
|
SIMULATION |
L'interface SIMULATION permet de configurer des projets PacDrive M – CoDeSys V2.3 (pour le mode simulation). |
|
GATEWAY3 |
L'interface GATEWAY3 permet de configurer des contrôleurs EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3. |
|
SIMULATION3 |
L'interface SIMULATION3 permet de configurer des projets EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3 (pour le mode simulation). |
GATEWAY (contrôleurs PacDrive M – CoDeSys V2.3)
Tout d'abord, configurez le fichier de symboles dans Logic Builder, comme décrit dans Configuration du fichier de symboles (PacDrive M).
|
Étape |
Action |
|---|---|
|
1 |
Marquez le noeud racine Server dans l'outil de configuration OPC. |
|
2 |
Sélectionnez la commande de menu Edit > Append PLC. Résultat : un autre contrôleur avec le nom de fichier PLC1 est inséré. |
|
3 |
Remplacez le nom par défaut PLC1 par un nom significatif (par exemple, encartonneuse). |
|
4 |
Configurez les paramètres comme suit : Interface : GATEWAY Project name : Timeout (ms) : 10000 (par défaut) Number of tries : 3 (par défaut) Buffer Size (Byte) : 1500 (si un nouvel objet Cx00 est créé, la valeur de la taille de la mémoire tampon doit être remplacée par 5000) Wait time (s) : 10 (par défaut) Reconnect time (s) : 15 (par défaut) Active : activé (standard) Motorola byte order : désactivé (par défaut) No login service : activé Logging > Enable logging (default events) activé (standard) Logging > Log additional events désactivé (par défaut) Logging > Add debug events (slow) désactivé (par défaut) |
|
5 |
Sélectionnez le sous-noeud Connection. |
|
6 |
Cliquez sur le bouton Edit. Résultat : la boîte de dialogue Communication parameters s'affiche. |
|
7 |
Sélectionnez le contrôleur souhaité ou ajoutez d'autres contrôleurs via New.... |
|
8 |
Cliquez sur le bouton OK. |
|
9 |
Enregistrez le fichier OPCServer.ini, par exemple, via la commande de menu File > Save. |
SIMULATION (projets PacDrive M – CoDeSys V2.3 – mode simulation)
Créez un projet dans Logic Builder avec la configuration de symboles. Contrairement à la configuration avec l'interface GATEWAY, un nouveau fichier de projet est requis. Pour le paramètre Project name, définissez un chemin et utilisez l'extension de fichier .pro lors de la saisie du nom. Aucun autre paramètre de communication n'est requis.
GATEWAY3 (contrôleurs EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3)
Configurez les connexions aux contrôleurs EcoStruxure Machine Expert comme décrit dans le chapitre EcoStruxure Machine Expert Configuration et en suivant les consignes du présent manuel.
SIMULATION3 (projets EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3 – mode simulation)
Le fichier de symboles généré par le projet CoDeSys V3 est requis pour la simulation avec l'interface V3.
Ce fichier peut être enregistré dans tout répertoire, mais le répertoire Serveur OPC est recommandé. Entrez la commande suivante dans Project name: <Chemin>\<Nom du fichier de symboles>.xml.
Si le fichier de symboles XML se trouve dans le répertoire Serveur OPC, il n'est pas nécessaire d'indiquer le chemin d'accès.