Fonctions en boucle fermée

 

Présentation

Cette partie décrit la famille de fonctions en boucle fermée.

Contenu de cette partie

Cette partie contient les chapitres suivants :

oFB_2points : Elément de transfert en boucle fermée à 2 points

oFB_3points : élément de transfert de 3  points en boucle fermée

oFB_3points_Ext : Extension de boucle fermée pour l'élément de transfert en 3 points

oFB_P : Boucle de commande avec algorithme proportionnel seulement

oFB_PI: Commande de processus proportionnelle et intégrale

oFB_PID : Commande de processus de fonctionnement en mode manuel

oFB_PI_PID : Boucle de commande en cascade PI_PID