WORD_AS_DWORD: Décalage du mot de poids fort et ajout du mot de poids faible
Schéma d'affectation des broches
La figure ci-dessous présente le schéma d'affectation des broches du bloc fonction WORD_AS_DWORD :
Le bloc fonction WORD_AS_DWORD fusionne deux valeurs d'entrée de type WORD en une seule sortie de type DWORD.
Le mot d'entrée de poids fort i_wHigh est décalé vers la gauche de 4 demi-octets et s'ajoute au mot de poids faible d'entrée i_wLow pour obtenir une sortie Dword q_dwOput.
Description des broches d'entrée
Ce tableau décrit les broches d'entrée du bloc fonction WORD_AS_DWORD :
Entrée |
Type de données |
Description |
---|---|---|
i_wLow |
WORD |
Valeur d'entrée du mot de poids faible Plage : 0 à 65 535 |
i_wHigh |
WORD |
Valeur d'entrée du mot de poids fort Plage : 0 à 65 535 |
Description des broches de sortie
Ce tableau décrit les broches de sortie du bloc fonction WORD_AS_DWORD :
Sortie |
Type de données |
Description |
---|---|---|
q_dwOput |
DWORD |
Valeur de sortie Dword Plage : 0 à 4 294 967 295 |