Opzioni di configurazione in funzione dell'interfaccia

 

Opzioni di configurazione in funzione dell'interfaccia

Interfacce

Per OPC sono disponibili le seguenti interfacce:

Denominazione interfaccia

Descrizione

ARTI

L’interfaccia CoDeSys V2.3 ARTI viene utilizzata per stabilire la comunicazione tramite SymARTI. Non è supportata dai controller PacDrive M.

GATEWAY

L’interfaccia GATEWAY viene utilizzata per configurare controller PacDrive M – CoDeSys V2.3.

SIMULATION

L’interfaccia SIMULATION viene utilizzata per configurare progetti PacDrive M – CoDeSys V2.3 – per la modalità di simulazione.

GATEWAY3

L’interfaccia GATEWAY3 viene utilizzata per configurare controller EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3.

SIMULATION3

L’interfaccia SIMULATION3 viene utilizzata per configurare progetti EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3 – per la modalità di simulazione.

GATEWAY (controller PacDrive M – CoDeSys V2.3)

Innanzitutto, configurare il file simbolo in Logic Builder, come descritto in Configurazione file simbolo (PacDrive M).

Passo

Azione

1

Contrassegnare il nodo radice Server nel configuratore OPC.

2

Selezionare il comando di menu Modifica > Aggiungi PLC.

Risultato: viene inserito un altro controller con il nome PLC1.

3

Sostituire il nome predefinito PLC1 con un nome significativo (ad esempio, astucciatrice).

4

Configurare i parametri come segue:

Interfaccia: GATEWAY

Nome del progetto:

Timeout (ms): 10000 (predefinito)

Number of tries: 3 (predefinito)

Buffer Size (Byte): 1500 (se viene creato un nuovo oggetto Cx00, il valore Dimensioni del buffer deve essere impostato a 5000)

Wait time (s): 10 (predefinito)

Reconnect time (s): 15 (predefinito)

Attivo: Attivato (standard)

Motorola byte order: inattivo (predefinito)

No login service: Attivato

Logging: > Enable logging (default events) Attivato (standard)

Logging: > Log additional events disattivato (predefinito)

Logging: > Add debug events (slow) disattivato (predefinito)

5

Selezionare il nodo secondario Collegamento.

6

Fare clic sul pulsante Modifica.

Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Communication parameters.

7

Selezionare il controller desiderato o aggiungere ulteriori controller tramite Nuovo....

8

Fare clic sul pulsante OK.

9

Salvare il file OPCServer.ini, ad esempio, tramite il comando di menu File > Salva.

SIMULATION (Progetti PacDrive M – CoDeSys V2.3 – Modo di simulazione)

Creare un progetto in Logic Builder con la configurazione dei simboli. A differenza della configurazione con l’interfaccia GATEWAY, è necessario un nuovo progetto. Per il parametro Nome del progetto, specificare un percorso e utilizzare l’estensione .pro per il file quando si immette un nome. Non sono richieste ulteriori impostazioni di comunicazione.

GATEWAY3 (Controller EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3)

Configurare le connessioni ai controller EcoStruxure Machine Expert, come descritto nel capitolo ConfigurazioneEcoStruxure Machine Expert e seguenti di questo manuale.

SIMULATION3 (Progetti EcoStruxure Machine Expert – CoDeSys V3 – Modo di simulazione)

Il file simbolo generato dal progetto CoDeSys V3 è necessario per la simulazione con l’interfaccia V3.

Questo file può essere salvato in qualsiasi directory, tuttavia, si consiglia la directory Server OPC. Sotto Nome progetto: <Percorso file>\<Nome del file simbolo>.xml, è necessario immettere quanto segue.

Se il file simbolo XML è situato nella directory Server OPC, non sarà necessario specificare il percorso.