Typ |
AD |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
Inkremental-Encoder-Eingang |
Tracebar |
Ja |
Während die Nullspurerkennung aktiv ist, zeigt dieses Bit, ob eine Nullspur erkannt wurde.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
False/0 |
BOOL |
Keine Nullspur erkannt |
True/1 |
BOOL |
Nullspur erkannt |
HINWEIS: Wenn eine Nullspur erkannt wird, wird die Position des Inkrementalgebers auf 0 gesetzt. Die Nullspurerkennung hat keine Auswirkung auf den Parameter Position eines evtl. vorhandenen Inkrementalgebersimulationsausgangs.