Generierte Objekte - Allgemeine Informationen

 

Generierte Objekte - Allgemeine Informationen

Einführung

Zusätzlich zu den für EDESIGN verwendeten Bibliotheken werden in einem EDESIGN-Projekte weitere Objekte generiert. Namen und Anzahl der generierten Objekte sind von Ihren Spezifika­tionen abhängig. Der standardmäßig zugeteilte Name kann angepasst werden. Er wird im Folgenden anhand von eckigen Klammern ausgewiesen, z. B. FB_[MainMachine]. Hier sind die Beispielobjekte zusammengefasst.

Überblick über die POUs

Funktionsbaustein

Verwendung

FB_[MainMachine]

Enthält eines oder mehrere Modulgruppen oder Module

FB_[ModuleGroup]

Enthält eines oder mehrere Module

FB_[Axis]

Enthält einen FB_[AxisModule]

Strukturübersicht

Struktur

Verwendung

ST_MainMachineReactions

Beinhaltet die Reaktionen der MainMachine

ST_ModuleGroupReactions

Beinhaltet die Reaktionen der Modulgruppe

ST_AxisReactions

Beinhaltet die Reaktionen des Achsmoduls

Übersicht über die Enumerationen

Enumeration

Verwendung

ET_MainMachineCmd

Beinhaltet die Kommandos der MainMachine

ET_MainMachineOpMode

Beinhaltet die Modes der MainMachine

ET_ModuleGroupCmd

Beinhaltet die Kommandos einer Modulgruppe

ET_ModuleGroupOpMode

Beinhaltet die Modes der Modulgruppe

ET_GlobalReactions

Beinhaltet die globalen Reaktionen

ET_ModuleId

Beinhaltet die ID der Module

ET_AxisCmd

Beinhaltet die Kommandos eines Achsmoduls