Consideraciones para la migración

 

Archivos de proyecto que ayudan a garantizar la compatibilidad

Descripción general

Antes de instalar una nueva versión del software EcoStruxure Machine Expert, o una vez finalizado el proyecto, se recomienda crear un archivo del proyecto. El archivo contiene todos los archivos incluidos y referenciados en el proyecto con la configuración y los perfiles.

Los archivos de proyecto proporcionan las siguientes ventajas:

oEs posible extraer el archivo del proyecto en cualquier ordenador que tenga instalado EcoStruxure Machine Expert. De este modo se pueden compartir los proyectos con otros usuarios o ejecutarlos en otro ordenador.

oAl crear un archivo se pueden reducir los problemas de compatibilidad con versiones posteriores de EcoStruxure Machine Expert.

En este capítulo se proporciona información sobre la configuración específica que ayuda a garantizar la compatibilidad.

Para obtener información sobre la creación de archivos de proyecto, consulte la descripción del comando Archivo > Archivo de proyecto > Guardar/enviar archivo... en EcoStruxure Machine Expert Comandos de menú - Ayuda online.

NOTA: Los dispositivos obsoletos que no son compatibles con la versión actual del software EcoStruxure Machine Expert no se instalarán en el sistema local, por lo que no estará disponibles en el cuadro de diálogo Repositorio de dispositivos.

Configuración de ayuda para garantizar la compatibilidad

Al crear un archivo en el ordenador local mediante el comando Archivo > Archivo de proyecto > Guardar/enviar archivo..., se abre el cuadro de diálogo Archivo de proyecto.

Los siguientes puntos del cuadro de diálogo Archivo de proyecto pueden afectar a la compatibilidad, por lo que le recomendamos que los seleccione cuando lo estime apropiado:

Información

Descripción

Archivos de información de descarga

Al seleccionar esta opción, la información de compilación (el archivo *.compileinfo) se guarda junto con el archivo del proyecto.

Esto permite iniciar sesión en los controladores con el proyecto archivado sin tener que generar el proyecto de nuevo.

Dispositivos referenciados

Cuando esta opción está seleccionada, los dispositivos del Repositorio de dispositivos del proyecto se guardan en el archivo con sus versiones.

Se incluyen los dispositivos instalados con los archivos EDS.

Bibliotecas referenciadas

Cuando esta opción está seleccionada, las bibliotecas del Repositorio de bibliotecas del proyecto se guardan en el archivo con sus versiones.

Se incluyen las bibliotecas de terceros.