SetBitTo: Restablecer/establecer un bit

 

Función SetBitTo

Diagrama de pines

En esta figura se muestra el diagrama de pines de la función SetBitTo:

G-SG-0030280.3.gif-high.gif

 

 

Descripción funcional

La función SetBitTo establece/restablece (según la definición) un bit especificado por el bit en la entrada DWORD determinada. Los bits se cuentan de bajo a alto, empezando por 0.

El rango válido es de 0 a 31.

Descripción de pines de entrada

En esta tabla se describen los pines de entrada de la función SetBitTo:

Entrada

Tipo de datos

Descripción

i_dwIput

DWORD

Valor de entrada

Rango: de 0 a 4.294.967.295

i_iPos

INT

Posición del bit

Rango: de 0 a 31

i_xSet

BOOL

TRUE: establecer

FALSE: restablecer

Descripción de pines de salida

En esta tabla se describen los pines de salida de la función SetBitTo:

Salida

Tipo de datos

Descripción

SetBitTo

DWORD

Valor de salida

Rango: de 0 a 4.294.967.295

Limitaciones

Si la entrada de i_iPos no está dentro del rango válido, la entrada se interpretará en la modalidad de módulo.