•   ZH
    • DE
    • EN
    • ES
    • FR
    • IT
  •  
    仅显示包含“所有”字的结果
    Find whole words only
  1. Machine Expert
  2. V2.1
  3. 软件
  4. 库, 模板, 示例
  5. 库
  6. 设备库

设备库

General Motion Control 库指南

本文所述的三个库的功能块需在 EcoStruxure Machine Expert 软件环境下使用,它们用于以下控制:

通过 CANopen、Ethernet/IP 和 Modbus/TCP 控制 ATV320, ATV340、ATV6••、ATV9•• 和 LXM32M 驱动器和 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器; 通过 CANopen 控制 LXM32A 驱动器、 LXM32ICAN 集成驱动器和 SD328A 驱动器; 通过 CANopen 和 Ethernet/IP 控制 Lexium MDrives.

Harmony ZBRN - 库指南

本库指南说明了如何读取与 ZBRN 访问点配合使用的 Harmony XB5R 无线、无电池按钮的状态。

Lexium 28 - 库指南

本节介绍的这些功能块在 EcoStruxure Machine Expert 软件环境下用于控制 CANopen 现场总线上的 LXM28A 驱动器。这些功能块符合 IEC 61131-3 标准。

M262Diagnostics - 库指南

M262Diagnostics 库用于搜集与 Modicon M262 Logic/Motion Controller 应用程序及其所配置的设备有关的系统信息。

M262 Synchronized Motion Control - 库指南

MachineAssistantServices - 库指南

本文档介绍 MachineAssistantServices 库。 此库让您能够 扫描网络中的通过以太网连接的设备; 获取与所检测到的设备有关的信息,如 IP 配置、MAC 地址、型号名称等; 向所检测到的设备发送命令; 清除内部数据库(所检测到的设备的列表)。

SercosDriveUtility - 库指南

本文档介绍 SercosDriveUtility 库。 SercosDriveUtility 库让您能够利用 Sercos III 现场总线网络读取和写入驱动器配置。

TeSys - 库指南

注:帮助菜单有中文和英文可供选择。

TeSys island - 库指南

TeSys island 库为 EcoStruxure Machine Expert 环境提供用于控制 TeSys island 的 avatar 和设备模块的功能块。

TransportSystem - Library Guide

This document describes the library which provides a functional interface for monitoring and controlling 3rd party linear transport systems, using PacDrive Logic Motion Controllers (LMC) of Schneider Electric.

NOTE: This help is available in English and German.

XpsuSupport - Library Guide

This document describes the library which provides the function blocks FB_XpsuDiag and FB_XpsuMain for diagnostics and maintenance purposes with XPSU safety modules.

NOTE: This help is only available in English.

©2023 Schneider Electric. All rights reserved.