Ausgang ResetRequest

Ausgang zur Signalisierung "Reset erforderlich".

Dieser Ausgang zeigt an, ob eine Reset-Anforderung durch den Bediener notwendig ist.

Datentyp: BOOL

Anfangswert: FALSE

Verschaltung: Verschalten Sie den Ausgang ResetRequest direkt oder über weitere nicht-sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine mit einer Ausgangsklemme Ihrer Applikation (z.B. für ein Anzeigegerät zur Signalisierung "Reset erforderlich").

Wert

Beschreibung

TRUE

Reset erforderlich:

  • Um eine aktive Wiederanlaufsperre aufzuheben

  • oder  einen Fehler rückzusetzen.

Dies ist der Fall, wenn der Funktionsbaustein in einem der folgenden Zustände ist:

  • 8422

  • C420

  • C440

  • C450

Im Thema "Diagnose-Codes" finden Sie Details zu diesen Zuständen sowie zu den Bedingungen im FB/in der Applikationsumgebung.

FALSE

Kein Reset erforderlich.