Ausgangssignal des sicherheitsbezogenen Funktionsbausteins (Freigabesignal).
Datentyp: SAFEBOOL
Das Freigabesignal des Funktionsbausteins ist das sicherheitsbezogene Zustimmsignal für den zu steuernden Prozess. Es steuert entweder direkt den Ausgang eines sicherheitsbezogenen Geräts oder dient als Eingangssignal für einen weiteren sicherheitsbezogenen Funktionsbaustein.
Sein Wert ist abhängig vom Status der vorgeschalteten Sicherheitsfunktion und vom Status des Anforderungssignals aus der Standard-Steuerung (Betriebsstart/-stopp) sowie der Anlauf-/Wiederanlaufsperre.
Außerdem steuert das Ausgangssignal S_OutControl die Anforderung der Stopp-Funktion.
Da am Ausgang S_OutControl das Freigabesignal anliegt, wird dieser Ausgang auch als Freigabeausgang bezeichnet.
Verschaltung: Verschalten Sie den Ausgang S_OutControl direkt oder über weitere sicherheitsbezogene Funktionen/Funktionsbausteine ein oder zweikanalig mit Ihrer Applikation. Beachten Sie dazu die Hinweise zu rücklesbaren Ausgängen.
Das Freigabesignal darf den Prozess nur dann direkt steuern, wenn dies zu keiner nachteiligen Beeinträchtigung der Sicherheitsfunktion führen kann.
WARNUNG | |
---|---|
Wert |
Beschreibung |
---|---|
SAFETRUE |
Keine Sicherheitsfunktion wird angefordert (Normalbetrieb). Dafür müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
|
SAFEFALSE |
Die Sicherheitsfunktion wird angefordert. Das kann folgende Ursachen haben:
|
Das Risiko eines ungewollten Anlaufs/Wiederanlaufs und/oder einer Manipulation kann durch die Kombination aus einer Stoppanforderung der Sicherheitsanwendung und einem Betriebsstopp der Standard-Anwendung reduziert werden.
WARNUNG | |
---|---|
Das genaue Verhalten des Ausgangs S_OutControl in Abhängigkeit von der Anlauf-/Wiederanlaufsperre beschreibt die folgende Tabelle:
Mit StaticControl = FALSE müssen Sie immer den optional zusätzlichen Betriebsstart/-stopp aus der Standard-Applikation berücksichtigen.
Formalparameter |
Wert |
Aktion |
Anlauf-/Wiederanlaufsperre |
Reset |
Freigabeausgang |
---|---|---|---|---|---|
S_StartReset |
SAFETRUE |
Nach Bausteinaktivierung/Start der Sicherheitssteuerung ist die Anlaufsperre ... |
nicht aktiv |
An Reset ist keine Aktion erforderlich, ... |
|
SAFEFALSE |
aktiv |
Reset muss von FALSE auf TRUE gesteuert werden, ... |
|||
S_AutoReset |
SAFETRUE |
Nach Rückkehr des SAFETRUE-Signals am sicherheitsbezogenen Eingang S_SafeControl ist die Wiederanlaufsperre ... |
nicht aktiv |
An Reset ist keine Aktion erforderlich, ... |
|
SAFEFALSE |
aktiv |
Reset muss von FALSE auf TRUE gesteuert werden, ... |
Der Funktionsbaustein darf nur bei nicht rücklesbaren Geräteausgängen einen nachgeschalteten sicherheitsbezogenen Ausgang in der Applikation direkt ansteuern. In der Übersicht zu diesem Funktionsbaustein finden Sie hierfür ein Anwendungsbeispiel.
Bei rücklesbaren Ausgängen müssen Sie den Freigabeausgang S_OutControl über den Funktionsbaustein SF_EDM mit dem sicherheitsbezogenen Ausgang in der Applikation verschalten. Beachten Sie hierzu das Anwendungsbeispiel 2.