Tabelleneditor

Im Tabelleneditor werden die Bahnbefehle in einer Tabelle aufgelistet. Sie können die Spalten dieser Tabelle in den CNC-Einstellungen, Registerkarte Tabelleneditor anpassen. Die CNC-Einstellungen hängen als Objekt im Gerätebaum.

Standardmäßig werden rechts neben der Tabelle die Eigenschaften des selektierten Bahnelements angezeigt. Diese können dort nicht editiert werden.

Wenn Sie eine Zeile selektieren, wird die zugehörige Bewegungsbahn im grafischen Editor rot gezeichnet. Ob Sie bestimmte Eigenschaften eines Bahnelements verändern können, hängt vom Elementtyp ab. Nicht einstellbare Parameter sind ausschraffiert. Mit Drücken von F6 wechselt der Fokus in den grafischen Editor und zurück.

Eine Übersicht über die Elemente, die dieser Editor unterstützt, finden Sie im Kapitel "Objekt CNC-Programm".

Siehe auch