Voraussetzung: Sie haben ein Objekt CNC-Programm mit der Implementierung
Tabelle angelegt, das Objekt ist im Editor geöffnet.
Doppelklicken Sie auf den Eintrag Leer der Spalte Typ, wählen Sie ein Element aus der Auswahlliste aus und drücken Sie die Eingabetaste.
⇒ Wenn es das erste Element der Tabelle ist, werden die Felder mit den Initialwerten des Elements gefüllt, ansonsten erhält das Element die Werte des Elements der vorhergehenden Zeile.
Alle anderen Felder bleiben grau schraffiert und das Element wird im grafischen Editor angezeigt.
Als letzte Zeile der Tabelle wird eine leere Zeile mit dem Typ Leer hinzugefügt.
Um ein weiteres Element hinzufügen können Sie auch alternativ im Kontextmenü eines Tabelleneintrags den Befehl Element einfügen auswählen.
Doppelklicken Sie auf einen Tabelleneintrag eines Elements.
⇒ Das Feld wird editierbar oder es scheint ein für eine Auswahlliste.
Das Element wird im grafischen Editor rot markiert.
Ändern Sie den Wert des Tabelleneintrags.
⇒ Die Änderung wird im grafischen Editor angezeigt.
Wenn Sie im Kontextmenü des Tabelleneintrags den Befehl Wert auf allen Elementen anwenden auswählen, wird der aktuelle Wert in alle anderen Einträge der selben Spalte übernommen. Voraussetzung ist, dass der Wert für den jeweiligen Elementtyp anwendbar ist.
Die Zeilennummer kann nicht editiert werden.