Befehl 'Auschecken'

Symbol:

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Auschecken. Dort können Sie ein im SVN-Projektarchiv abgelegtes Projekt als Arbeitskopie auschecken.

Aufruf: Menü Projekt ‣ SVN

Dialog 'Auschecken'

URL des SVN-Projektarchivs

URL des Projekts im SVN-Projektarchiv

Beispiel: https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project

Tipp: Sobald ein gültiges SVN-Projektarchiv angegeben ist, können Sie mit Hilfe der Schaltflächen daneben oder den Optionen unter Revision browsen und ein bestimmtes Projekt ausgewählten

Öffnet den Dialog Revision auswählen.

Die Schaltfläche ist mit der gerade ausgewählten Revision beschriftet:

  • HEAD: Neueste Revision (top revision). Voreinstellung

  • 15: Revisionsnummer der ausgewählten Revision

  • 23.12.2016 11:59:59 (UTC): Änderungsdatum der ausgewählten Revision in Weltzeit

Hinweis: Der Dialog bietet die gleichen Optionen wie die Gruppe Revision.

Öffnet den Dialog SVN-Projektarchiv-Browser. Sie können dort das SVN-Projektarchiv durchsuchen.

Auschecken nach

Name

Name der Arbeitskopie

Beispiel: ControlABC.project

Ort

Speicherort der Arbeitskopie

Beispiel: /D:/svn/repository/trunk/ControlABC.project

Auschecken als

Projekt

Das Projekt wird als CODESYS-Projekt "<projektname>.project" gespeichert.

Bibliothek

Das Projekt wird als CODESYS-Bibliotheksdatei "<projektname>.library" gespeichert.

Autoerkennung

CODESYS versucht, den Projekttyp anhand der Endung zu erkennen. Die aktuelle Implementierung prüft, ob die URL des Projektes auf "_library" oder ".library" endet. In diesem Fall wird das Projekt als Bibliothek erkannt, andernfalls als Projekt.

Optionen Auschecken

Externals auslassen

: Externals (Externe Objekte) werden nicht mit in das Arbeitsverzeichnis kopiert.

Revision

Beschreibung finden Sie in Kapitel "Dialog 'Revision auswählen'"

Hinweis: Die Gruppe bietet die gleichen Optionen wie der Dialog Revision auswählen.

OK

Checkt das Projekt aus dem SVN-Projektarchiv aus, speichert es lokal am angegebenen Ort und öffnet es in CODESYS als primäres Projekt.

Info

Wenn Dateien verschlüsselt in das SVN-Projektarchiv importiert oder übertragen wurden, ist Folgendes zu beachten:

Beim Übertragen in das SVN-Projektarchiv wird die Information, dass die Projektdatei verschlüsselt ist, übertragen. Dabei wird nicht die Art der Verschlüsselung (Passwort, Wibu-Dongle, X509-Zertifikat) mit übertragen. Deshalb kann es nötig sein, die Arbeitskopie in den Projekteinstellungen erneut zu verschlüsseln. In diesem Fall erscheint beim Beenden des Befehls ein Dialog, der Sie darauf hinweist. Sie haben dann die Möglichkeit, direkt zu den Projekteinstellungen zu wechseln.

Siehe auch