Befehl 'Projekt importieren in SVN'

Symbol:

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Projekt importieren in SVN um ein CODESYS-Projekts in das SVN-Projektarchiv zu importieren.

Aufruf: Menü Projekt ‣ SVN

Voraussetzung

  • Sie haben Zugriff auf ein SVN-Projektarchiv und dessen URL ist Ihnen bekannt.

  • Sie haben Lesezugriff auf das gesamte Projekt.

Hinweis

Projekte werden immer unverschlüsselt auf dem Server abgelegt. Treffen Sie daher geeignete Sicherungsmaßnahmen (beispielsweise entsprechende Zugriffsrechte im SVN-Server), um Ihre Projekte zu schützen.

Siehe auch

Dialog 'Projekt importieren in SVN'

URL des SVN-Projektarchivs

URL des SVN-Projektarchivs mit dem neuen Projektordner, in den die Dateien importiert werden

Beispiel: https://svnserver/repository/trunk/ControlABC.project

Tipp: Geben Sie beim Import von Bibliotheken die Endung .library oder _library an. Bei Projekten geben Sie die Endung .project oder _project an. Dann wird beim Auschecken automatisch der Projekttyp erkannt und die Optionen im Dialog Auschecken entsprechend gesetzt.

Öffnet den Dialog SVN-Projektarchiv-Browser. Dort wird die bisherigen Projektstruktur angezeigt und Sie können sie bearbeiten.

Importmeldung

Text zur Verwendung als Logmeldung

Beispiel: Control projekt for customer A

Letzte Meldungen

Öffnet den Dialog Letzte Meldungen. Dort können Sie zuletzt verwendete Logmeldungen wiederverwenden.

SVN_VERSION_INFO erzeugen

: Das Objekt SVN_VERSION_INFO wird beim Importieren nicht automatisch erzeugt. Somit enthält das Projekt keine globale Konstanten oder Variablen für die Projekt-Metadaten.

OK

Erzeugt das aktuelle Projekt im SVN-Projektarchiv und importiert die Projektobjekte. Dabei wird das lokale Projekt in CODESYS Development System mit dem SVN-Projektarchiv verbunden. Overlay-Symbole zeigen das in den Objektbäumen an.

Siehe auch