Befehl 'Zu Revision aktualisieren'

Symbol:

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Aktualisieren. In dem Dialog wird die Revision definiert, auf die das Projekt aktualisiert wird.

Aufruf:

  • Projekt ‣ SVN

  • Kontextmenü ‣ SVN

Wenn Sie nichts oder den Basisknoten im Objektbaum selektieren, wird das ganze Projekt zu einer Revision aktualisiert (Projekt zu Revision aktualisieren). Wenn Sie ein oder mehrere Objekte auswählen, werden diese Objekte aktualisiert und ihre Unterobjekte rekursiv aktualisiert (Zu Revision aktualisieren). Optional kann festgelegt werden, dass die Unterobjekte nicht aktualisiert werden.

Das Verhalten des Aktualisierungsprozesses (zum Beispiel Zusammenführen von Konflikten) ist ähnlich den Befehlen Projekt aktualisieren und Aktualisieren.

Dialog 'Aktualisieren'

HEAD

: Der Befehl verhält sich gleich wie die Befehle Aktualisieren und Projekt aktualisieren.

Revision

: Die Revision, zu der aktualisiert wird, wird über die Revisionsnummer ausgewählt.

: Öffnet den Dialog Log zur Auswahl der Revision.

Datum

: Die Revision, zu der aktualisiert wird, wird über das Änderungsdatum ausgewählt.

UTC-Zeit verwenden: : Datum wird in der Weltzeit angezeigt.

Rekursiv

: Standardeinstellung. Der ausgewählte Teil wird rekursiv aktualisiert. Dies bedeutet, dass alle Elemente, die unterhalb des ausgewählten Objekts angeordnet sind, ebenfalls aktualisiert werden.

Externe Objekte auslassen

: Externe Objekt werden nicht aktualisiert.

Siehe auch