Objekt: EtherCAT-Slave
Die Registerkarte zeigt das Objektverzeichnis der ESI-Datei oder des Slaves.
Voraussetzung: Die Applikation befindet sich im Online-Betrieb. Die Experteneinstellungen des Dialogs Slave müssen aktiviert sein und der Slave muss CoE unterstützen.
Objekte lesen |
Das Objektverzeichnis wird einmalig gelesen. |
Automatisch aktualisieren |
Die Objekte werden zyklisch gelesen. |
Offline von ESI-Datei |
Der Dialog stellt den Inhalt des Objektverzeichnisses der Gerätebeschreibung dar. |
Online vom Gerät |
Der Dialog stellt den Inhalt des Objektverzeichnisses des Geräts dar. In der ESI-Datei muss |
Flags |
|
Typ |
Datentyp des Parameters |
Wert |
Sie können diesen Wert durch einen Doppelklick in das Feld editieren. |