Objekt: EtherCAT-Salve
Die Registerkarte stellt Statusinformationen des Slaves sowie Funktionen für die Dateiübertragung zum Slave über EtherCAT zur Verfügung (FoE).
Voraussetzung: Die Experteneinstellungen für den Slave sind aktiviert und die Applikation ist auf der Steuerung eingeloggt.
Init |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
Boot Strap |
Slave wird in den Bootstrap Mode geschalten. Erforderlich, wenn Firmware-Dateien zum oder vom Slave übertragen werden sollen |
Pre-Op |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
Safe-Op |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
Op |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
Momentaner Status |
|
Angeforderter Status |
Download |
Download von Firmware-Dateien Es erscheint ein Dialog zum Speichern der Firmware-Datei. In diesem Dialog ist die Eingabe eines Strings sowie eines Passworts notwendig, um die Dateiübertragung auszuführen. Die Informationen sind dem Datenblatt des Slaves zu entnehmen. |
Upload |
Upload von Firmware-Dateien Es erscheint ein Dialog zum Öffnen der Firmware-Datei. In diesem Dialog ist die Eingabe eines Strings sowie eines Passworts notwendig, um die Dateiübertragung auszuführen. Die Informationen sind dem Datenblatt des Slaves zu entnehmen. |
E²PROM schreiben |
Schreibt die Konfiguration des Slaves in das E²PROM. Es erscheint ein Dialog zum Speichern der Konfiguration, analog zu Dateizugriff über EtherCAT |
E²PROM lesen |
Liest die Konfiguration des Slaves aus dem E²PROM. Upload von Firmware-Dateien Es öffnet sich ein Dialog zum Öffnen der Konfiguration, analog zu Dateizugriff über EtherCAT |
E²PROM XML schreiben |
Schreibt die Slave-Konfiguration direkt aus der XML-Datei in das Gerät. Kann nur ausgeführt werden, wenn in der XML-Datei (Abschnitt <ConfigData>) Konfigurationsdaten vorhanden sind. |