Dialog 'Neue Verbindung'

Generische Verbindung (frei konfigurierbar)

Der Dialog enthält die Parameter der neuen Verbindung.

Verbindungspfad-Einstellungen

Automatisch erzeugter Pfad

Der Verbindungspfad wird automatisch aus den Werten für Konfigurations-Assembly, Verbrauchendes Assembly und Produzierendes Assembly erzeugt.

Benutzerdefinierter Pfad

Der Verbindungspfad wird manuell in das entsprechende Eingabefeld eingegeben.

Durch den symbolischen Namen definierter Pfad

Der Pfad wird über einen symbolischen Namen angegeben.

Voraussetzung: Das Gerät muss symbolische Verbindungspfade unterstützen.

Allgemeine Parameter

Verbindungspfad

Über den Verbindungspfad werden ein oder mehrere Objekte im Adapter adressiert, die die Eingangsdaten bereithalten und die Ausgangs- und Konfigurationsdaten empfangen.

Voraussetzung: Der Verbindungspfad ist auf Benutzerdefinierter Pfad eingestellt.

Symbolischer Name

Eine ANSI-Zeichenkette, die anstelle des normalen Verbindungspfads verwendet wird. Zulässige ANSI-Zeichenketten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen EtherNet/IP Adapter.

Voraussetzung: Der Verbindungspfad ist auf Durch den symbolischen Namen definierter Pfad eingestellt.

Trigger-Typ

  • Zykisch: Der Datenaustausch erfolgt zyklisch im Raster von RPI

  • Statusänderung: Der Datenaustausch erfolgt automatisch nach Änderung der Scannerausgänge bzw. Adaptereingänge

  • Applikation: nicht implementiert

Transporttyp:

Details dazu können den Spezifikationen CIP Volume 1 und Volume 2 entnommen werden.

RPI (ms)

Requested Packet Interval: Länge des Zeitintervalls in Millisekunden, in dem die absendende Applikation die Übertragung von Daten an die Zielapplikation einfordert. Dieser Wert muss ein Vielfaches der Bus-Zyklustask sein.

Timeout-Multiplikator

Beim Ausfall eines Geräts wird die Zeit RPI * Timeout-Multiplikator gewartet, bevor das Gerät in den Status "Fehler" wechselt.

Vordefinierte Verbindung (EDS-Datei)

Diese Option wird verwendet, um bestehende Verbindungen aus einer EDS-Datei zu verwenden. Welche Daten verändert werden können ist in der EDS-Datei definiert.

Scanner zu Target (Ausgang)

O--> T Größe (Bytes)

Anzahl der Daten vom Scanner zum Adapter

Proxy-Konfigurationsgröße (Bytes)

Größe der Proxy-Konfigurationsdaten

Target-Konfigurationsgröße (Bytes)

Größe der Target-Konfigurationsdaten

Verbindungstyp

  • Null: Es wird keine Netzwerkverbindung aufgebaut

  • Multicast: Es wird eine Netzwerkverbindung aufgebaut. Die Daten der Verbindung können von mehreren Konsumenten empfangen werden.

  • Punkt-zu-Punkt: Es wird eine Netzwerkverbindung aufgebaut. Die Daten der Verbindung können von genau einem Konsumenten empfangen werden.

Verbindungspriorität

Wenn zwei Scanner unterschiedliche Prioritäten zu einem Target verwenden, kann dies zu Konflikten führen. Eine Anpassung der Verbindungspriorität löst dieses Problem.

Fix/Variabel

Details über die Parameter können Sie in der Spezifikation CIP Volume 1 und Volume 2 nachlesen.

Übertragungsformat

Sperrzeit

Heartbeat-Multiplikator

Voraussetzung: Übertragungsformat ist Heartbeat

Verlängert das Intervall, in dem der Scanner Heartbeat-Meldungen zum Adapter sendet. Dieser Wert wird mit dem Wert von RPI multipliziert.

Beispiel: RPI = 10ms und Heartbeat-Multiplikator = 10 bewirkt, dass alle 100ms eine Meldung gesendet wird.

Target zu Scanner (Eingang)

T--> O Größe (Bytes)

Siehe Beschreibung Scanner zu Target.

Verbindungstyp

Verbindungspriorität

Fix/Variabel

Übertragungsformat

Sperrzeit

Siehe auch