Registerkarte 'EtherNet/IP-Target - Verbindungen'

Objekt: EtherNet/IP-Target

Die Registerkarte zeigt im oberen Teil eine Liste aller konfigurierten Verbindungen. Wenn die "Exclusive owner"-Verbindung in der EDS-Datei vorhanden ist, wird sie beim Hinzufügen des Targets automatisch eingefügt. Die Konfigurationsdaten der Verbindungen können im unteren Teil des Dialogs verändert werden.

Die Konfigurationsdaten sind in der EDS-Datei definiert. Sie werden beim Öffnen der Verbindung zum Adapter übertragen.

RPI (ms)

Requested Packet Interval: Austauschintervall der Ein- und Ausgangsdaten

O -> T Größe (Bytes)

Größe der Producerdaten vom Scanner an den Adapter (Originator --> Target)

T -> O Größe (Bytes)

Größe der Consumer-Daten vom Adapter zum Scanner (T --> O)

Proxy Config Größe (Bytes)

Größe der Proxy-Konfigurationsdaten

Target Config Größe (Bytes)

Größe der Target-Konfigurationsdaten

Verbindungspfad

Adresse der - Konfigurationsobjekte - Eingangsobjekte - Ausgangsobjekte

Verbindung hinzufügen...

Öffnet den Dialog Neue Verbindung. Darin werden die Parameter für die neue Verbindung festgelegt.

Verbindung löschen

Löscht die selektierte Verbindung aus der Liste

Verbindung bearbeiten...

Öffnet den Dialog Verbindung bearbeiten. Darin werden die Parameter für bestehende Verbindung geändert.

Konfigurationsdaten

Die Tabelle zeigt die Verbindungen mit den Konfigurationsdaten aus der EDS-Datei. Die Verbindungen sind in Konfigurationsgruppen unterteilt.

Rohdatenwerte

Wenn für die Daten Skalierungsparameter in der EDS-Datei definiert sind, können Sie die Werte als Rohdaten oder umgerechnete Daten anzeigen.

: Die Daten werden ohne Umrechnung angezeigt. Bei Enum-Datentypen wird der Index des Enumerationswerts angezeigt

: Die Daten werden umgerechnet angezeigt. Bei Enum-Datentypen wird der Enumerationswert angezeigt.

Voreinstellungen

Setzt die Werte auf die Standardwerte zurück

Wert

Führen Sie einen Doppelklick aus um den Wert zu verändern. Abhängig vom Datentyp können Sie direkt im Eingabefeld den Wert eingeben oder aus einer Auswahlliste wählen.

Bei Bitfeld-Datentypen und deaktivierter Rohdatenwerte öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die einzelnen Bits anwählen können. Dabei werden nur die Bits zur Auswahl angeboten, die innerhalb definierter Minimal- und Maximalwerte liegen. Wenn Bitfeld-Datentypen in der zugehörigen EDS-Datei Enumerationen beinhalten, werden nur diese Enumerationen mit den zugehörigen Bitpositionen angezeigt.

Wenn in der EDS-Datei eine Verbindung einen parametrierbaren Verbindungspfad enthält, können Sie hier die verschiedenen Parameter der jeweiligen Verbindung ändern.

Siehe auch