Dialog 'Parameter auswählen'

Objekt: EtherNet/IP-Target

Der Dialog enthält eine Liste der Parameter, die in der EDS-Datei definiert sind. Zusätzlich zu den gegebenen Parametern können eigene, generische Parameter definiert werden.

Die Werte des selektierten Parameters werden im unteren Dialogteil angezeigt. Dort können sie verändert werden.

Parametergruppen anzeigen

: Anzeige der Parameter sortiert in Parametergruppen

Generischer Parameter

: Ermöglicht das Erstellen generischer Parameter

Name

Name des generischen Parameters

Klasse

Jede Objektklasse, die vom Netzwerk ansprechbar ist, wird durch einen ganzzahligen Wert identifiziert.

Eine Klasse kann auch durch Angabe einer speziellen Objektinstanz aus der Klasse adressiert werden, siehe Instanz.

Instanz

Ganzzahliger Wert zur eindeutigen Kennzeichnung einer Objektinstanz innerhalb einer Klasse.

Beispiel Objektinstanz:

Bei Vergabe des Werts 0 für die Instanz wird die Klasse selbst durch diese spezielle Instanz referenziert.

Beispiel - Objektinstanz 0:

Attribut

Ganzzahliger Wert, der zu einer bestimmten Klasse oder auch Instanz gehören kann.

Beispiel Attribut:

Info

Die Werte für Klasse, Instanz und Attribut sind in der "CIP Networks Library" (Vol. 1 und 2) oder im Handbuch des Geräteherstellers festgelegt.

 VORSICHT

Bei Eingabe der einzelnen Werte findet keine Prüfung auf Plausibilität statt;  eventuelle Fehler werden erst bei Start des Busse erkannt und durch eine entsprechende Meldung in der Log-Datei dokumentiert.

Siehe auch