Objekt: EtherNet/IP-Target
Die Registerkarte zeigt alle zusätzlichen Parameter, die einmalig in der dafür vorgesehenen Phase des Startvorgangs in das Bussystem übertragen werden.
Die Anwenderparameter werden auch bei einem erneuten Verbindungsaufbau - beispielsweise nach einem Ausfall eines Remote-Adapters - wieder übertragen.
Neu... |
Öffnet den Dialog Parameter auswählen, um einen neuen Parameters hinzuzufügen. Der neue Parameter wird vor der selektierten Zeile eingefügt. |
Bearbeiten... |
Öffnet den Dialog Parameter auswählen, um einen bestehenden Parameters zu verändern |
Nach oben, Nach unten |
Verändert die Reihenfolge der Anwenderparameter. Die Reihenfolge der Parameter in der Liste entspricht der Reihenfolge bei der Initialisierung. |
Wert |
Der Wert des jeweiligen Parameters kann durch Doppelklick auf den Wert direkt verändert werden. Gegebenenfalls öffnet sich ein Listenfeld mit möglichen Werten. |
Im Fehlerfall abbrechen |
|
Im Fehlerfall Sprung zu Zeile |
Hinweis: Ein Rücksprung kann zu einer Endlosschleife führen, wenn es nie möglich ist einen bestimmten Parameter zu schreiben. |
Siehe auch