Registerkarte 'EtherNet/IP-Target - Assemblies'

Objekt: EtherNet/IP-Target

Die Registerkarte zeigt im oberen Teil eine Liste aller konfigurierten Verbindungen. Wenn Sie eine Verbindung selektieren, werden die zugehörigen Assemblies im unteren Teil des Dialogs angezeigt.

Verbindungen

Eine Beschreibung der Spalten finden Sie unter "Registerkarte Verbindungen"

Ausgangs-Assembly, Eingangs-Assembly

Hinzufügen

Die Schaltfläche öffnet den Dialog Parameter auswählen.

Löschen

Löscht alle selektierten Parameter

Nach oben

Nach unten

Verschiebt den selektierten Parameter innerhalb der Liste. Die Reihenfolge in der Liste bestimmt die Reihenfolge im I/O Abbild.

Name

Bitlänge

Hilfe-String

Sie können die Werte durch einen Doppelklick in das Feld verändern.

Siehe auch

Dialog 'Parameter auswählen'

Parametergruppen anzeigen

Der Dialog zeigt alle Parameter aus der EDS-Datei in Gruppen zusammengefasst.

Der Dialog zeigt alle Parameter aus der EDS-Datei in flacher Struktur.

Sie können einzelne Parameter dieser Liste selektieren und mit OK der Liste der Assemblies hinzufügen.

Generischer Parameter

Sie können generische Parameter hinzufügen. Dabei sind die einzelnen Werte des Parameters editierbar.