Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog An Position verschieben zur Eingabe einer anderen Positionsnummer innerhalb der Tabulatorreihenfolge, die in der Elementliste definiert ist. Mehrere Elemente können dazu selektiert werden, sofern sie nicht verschiedenen Gruppierungen (verschiedene Hierarchiestufen) angehören.
Aufruf: Elementliste im Visualisierungseditor, Kontextmenü in der Spalte Tabulatorreihenfolge
Tabulatorposition |
Neue Position des Elements innerhalb der "Tabulatorreihenfolge". Wenn beim Öffnen des Dialogs mehrere Einträge in der Elementliste selektiert waren, wird dasjeinige mit dem geringsten Wert in der Tabulatorreihenfolge auf die neue Position gesetzt. Die Positionen der anderen selektierten Elemente werden entsprechend nachgezogen. Wenn nötig, werden danach auch noch die Positionen der restlichen Elemente der Liste angepasst. |
Siehe auch