Befehl 'Auf Standardwert zurücksetzen'

Funktion: Der Befehl setzt den Positionswert des Elements innerhalb der Tabulatorreihenfolge auf den ursprünglichen Wert zurück.

Aufruf: Elementliste im Visualisierungseditor, Kontextmenü in der Spalte Tabulatorreihenfolge

Die Tabulatorreihenfolge, die in der Elementliste definiert ist, ergibt sich ursprünglich aus der Reihenfolge der Elemente auf den einzelnen Darstellungsebenen der Visualisierung (Nummerierung in Spalte Typ). Wenn Positionen verändert wurden, siehe Befehl An Position verschieben, können sie mit dem Befehl Auf Standardwert zurücksetzen zurückgesetzt werden. Dies ist für mehrere selektierte Elemente gleichzeitig möglich.

Siehe auch