Befehl 'Elemente zum Steuern des Trends einfügen'

Symbol:

Funktion: Wenn Sie den Befehl im Menü Visualisierung ausführen, erscheint der Dialog Trendassistent.

Aufruf: Menü Visualisierung , Kontextmenü eines Elements Trend im Visualisierungseditor

Voraussetzung: Im aktiven Visualisierungseditor ist ein Trend selektiert.

  • Dialog 'Trendassistent'

Dialog 'Trendassistent'

Jede Zeile der Tabelle enthält ein Steuerelement, das dem Trend zugeordnet werden kann. Die Elemente werden in der Visualisierung neben dem Trend platziert. Die Steuerelemente werden in der Eigenschaft Zugeordnete Steuerelemente gespeichert und können dort auch geändert werden.

Zugehöriges Steuerelement

: Das zugehörige Element ist in der Visualisierung vorhanden und über die Eigenschaft Zugeordnetes Visu-Element mit dem Trend verbunden. Das Element wird in die Visualisierung eingefügt.

: Ein Deaktivieren der Option bewirkt nicht, dass das Element aus der Visualisierung entfernt wird.

Position

Position des Steuerelements in Bezug zum Trend

Typ des einzufügenden Elements

Auswahlliste mit den installierten Typen des Steuerelements

Instanzname

Instanzname des Steuerelements

Siehe auch

  • Datenverlauf mit Trend-Element darstellen

3.5.16.0

© Copyright 2021, CODESYS GmbH