Ein Trend visualisiert Daten, die in der Datenbank einer Trendaufzeichnung verwaltet werden. Im Unterschied zum Trace-Element ist das Trend-Element besonders für eine langfristige Datenerfassung geeignet.
Die Visualisierung eines Trends umfasst das Element Trend und die Steuerelemente. In der Abbildung sehen Sie die 3 möglichen Steuerelemente.
Legende ①: Gibt die Trendvariablen mit Wert aus.
Zeitbereichsauswahl ②: Bietet Schaltflächen, um vordefinierte Zeitbereiche zu wählen.
Datumsbereichsauswahl ③: Umfasst Steuerelemente für Navigieren und Zoomen in den historischen und aktuellen Daten auf Basis des eingestellten Datumsbereichs.
Optional steht Ihnen ein Cursor zur Verfügung, der Ihnen das Lesen eines Werts zu einem bestimmten Zeitpunkt ermöglicht.
Sie können eine Trendvisualisierung in folgenden Darstellungsvarianten (Clients) darstellen:
Targetvisualisierung
HMI: Die Kommunikation erfolgt über einen Datenquellenverwalter.
Integrierte Visualisierung
Siehe auch