Dialog 'Neuen Visualisierungsstil erzeugen''

Symbol:

Funktion: Der Dialog dient als Eingabeaufforderung, um Daten für eine neu zu erstellende Stildatei einzugeben.

Aufruf:

  • In CODESYS:

    In Objekt Visualisierungsmanager, Registerkarte Einstellungen, Gruppe Stilkonfiguration:

    Mit Klick auf erscheint eine Auswahlliste. Wählen Sie dort Abgeleiteten Stil anlegen und bearbeiten.

  • Im Visualisierungsstil-Editor:

    Menü Datei ‣ Neuer Stil

Name

Name des neuen Stils

Beispiel: Style_CI

Speicherort

Arbeitsverzeichnis für Stilbearbeitung

Basisstil

Stil, auf den der neue Stil basiert. Die Auswahlliste enthält alle im Repository installierten Stile.

<Kein>: Der neue Stil leitet sich nicht von einem bestehenden Stil ab.

Visualisierungsprofil

Das Profil dient informellen Zwecken. So erhalten beispielsweise Elemente, die nicht mit speziellen Stileinträgen vorkonfiguriert sind, Informationen aus dem Profil. Außerdem prüft CODESYS innerhalt des Profile, ob ein erforderlicher Stil fehlt.

Beispiel: CODESYS V3.5 SP9

Klick auf OK

Der neue Stil wird erstellt und erscheint im Visualisierungsstil-Editor zur Bearbeitung. Er enthält bereits alle erforderlichen Stileinträge und die Lokalisierung ins Englische (Sprachspalte en).

Siehe auch