Dialog 'Optionen' - 'Visualisierungsbenutzerverwaltung'

Symbol:

Funktion: Die Optionen definieren die Verwendung von Visualisierungsbenutzerverwaltungen für globale Visualisierungen der Ansicht POUs und für Visualisierungen, die aus Bibliotheken eingebunden werden.

Aufruf: Menü Tools

Voraussetzung: Es existiert eine Visualisierungsbenutzerverwaltung.

Benutzerverwaltungskonfiguration für Bibliotheken und globale Visualisierungen

Keine Visualisierungsbenutzerverwaltung verwenden

Die betroffenen Visualisierungen verhalten sich so, wie wenn keine Benutzerverwaltung konfiguriert ist.

Folgende Benutzergruppenliste für die Visualisierung verwenden:

  • Sie können die Auflistung editieren

  • Die Auflistung wird im Visualisierungsmanager, in Benutzerverwaltung ‣ Gruppen über die Schaltfläche Gruppen für globale Visualisierungen exportieren erstellt.

Benutzerverwaltung für Visualisierung automatisch ableiten

Die betroffenen Visualisierungen verwenden die Benutzerverwaltungskonfiguration des hier ausgewählten Visualisierungsmanagers.

Die Auswahlliste stellt alle Visualisierungsmanager des Projekts zur Verfügung.

Wenn dies nicht möglich ist, werden die Benutzergruppen der Option Folgende Benutzergruppenliste für die Visualisierung verwenden verwendet.

Info

Die Benutzerverwaltung für eine Visualisierung der Ansicht Geräte konfigurieren Sie im Visualisierungsmanager in der Registerkarte Benutzerverwaltung.

Siehe auch