Visualisierungselement 'Alarmbanner'

Symbol:

Kennzeichen: Alarmmanager

Das Element ist eine vereinfachte Version der Alarmtabelle. Es visualisiert nur einen einzigen Alarm. In den Eigenschaften des Elements legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden. Sie definieren das Aussehen des Elements und die Variablen, die das Verhalten des Elements steuern.

Info

Der Alarmbanner zeigt nur aktive Alarme an. Wenn der Alarm quittiert ist, verschwindet er aus dem Alarmbanner.

Elementeigenschaften

Elementname

Zum Beispiel GenElemInst_1

Elementtyp

Alarmbanner

Datenquelle

Wenn Sie eine ferne Alarmkonfiguration verwenden wollen, müssen Sie hier den Namen der Fernapplikation angeben. Wenn Sie nichts angeben, sollte die Alarmkonfiguration lokal aufzufinden sein.

Elementeigenschaft 'Alarmkonfiguration'

Alarmgruppen

Öffnet den Dialog Auswahl Alarmgruppe, in dem Sie die Alarmgruppen definieren, die Sie darstellen wollen.

Priorität von

Kleinste Priorität, bei der Alarme angezeigt werden. (0 bis 255).

Priorität bis

Größte Priorität, bei der Alarme angezeigt werden. (0 bis 255).

Alarmklassen

Öffnet den Dialog Auswahl Alarmklasse, in dem Sie die Alarmklassen definieren, die Sie darstellen wollen.

Filterkriterium

Nur für Element Alarmbanner

  • Wichtigster: Der Alarm mit der höchsten Priorität (kleinster Wert) wird angezeigt

  • Neuester: Der neueste Alarm wird angezeigt

Filtern nach Latch 1

Die erzeugten Alarme (Historie und aktuell) können nach dem Inhalt der Latch-Variable 1, die in der Konfiguration der Alarmgruppe eingetragen ist, gefiltert werden. Ob die Filterung nach einem Stringwert oder einem numerischen Wert erfolgen soll, oder gar nicht, legen Sie über den Filtertyp fest.

  • Filtervariable: Beschreibt, nach was die Alarme gefiltert werden sollen. Mögliche Einträge: Applikationsvariable vom Datentyp STRING oder WSTRING,oder direkt ein literaler Wert. Beispiele:PLC_PRG.strFilterVariable, 'STRING'.

  • Filtertyp: Ganzzahliger Wert, der festlegt, nach welchen Kriterien der Latch-Variablenwert für das Filtern verwendet wird. Mögliche Einträge: Numerische Variable aus der Applikation (Beispiel: PLC_PRG.diFilterType, oder direkt ein Wert (Beispiel: 2).

    Mögliche Werte:

    • 0: Keine Filterung

    • 1: Filterung nach Alarmen, deren Latch-Variable 1 den in Filtervariable angegebenen String enthält. Beispiel: Filtervariable enthält 'Error 1', die Latch-Variable 1 verschiedener Alarme ist vom Typ STRING und hat den Wert 'Error 1' -> Nur diese Alarme werden angezeigt.

    • 2: Filterung nach Alarmen, deren Latch-Variable 1 das in Filtervariable angegebene getypte Literal gemäß IEC 61131-3 enthält. Beispiele: T#1h2s, DINT#15, REAL#1.5, FALSE

    • 3: Filterung nach Alarmen, deren Latch-Variable 1 den in Filtervariable angegebenen LINT-Literal-Wert enthält. Der Wert der Latch-Variablen muss also im Bereich von 9.223.372.036.854.775.808 bis 9.223.372.036.854.775.807 liegen.

    • Alle anderen Werte: Das Verhalten ist nicht definiert und kann sich künftig ändern.

Filtern nach Zeitbereich

Die erzeugten Alarme (remote, historisch, lokal) können für einen bestimmten Zeitbereich angezeigt werden. Ob diese Filterung nach Zeitbereich aktiviert oder deaktiviert ist, legen Sie über den Filtertyp fest.

  • Filtervariable, von: Variable vom Datentyp DT oder DATE_AND_TIME(Beispiel PLC_PRG.filterTimeFrom) für den Startzeitpunkt, ab dem die Alarme angezeigt werden.

  • Filtervariable, bis: Variable vom Datentyp DT oder DATE_AND_TIME (Beispiel PLC_PRG.filterTimeTo) für den Endzeitpunkt, bis zu welchem die Alarme angezeigt werden.

  • Filtertyp: Variable eines ganzzahligen Datentyps, die festlegt, ob das Filtern nach Zeitbereich aktiviert oder deaktiviert ist.

    Mögliche Werte:

    • 1: Filterung ist aktiviert

    • 0: Filterung ist deaktiviert

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Spalten: Spalte [<n>]'

Standardmäßig sind die Spalten [0] und [1] konfiguriert: Zeitstempel und Meldungstext. Wenn Sie auf die Schaltfläche Neu erstellen klicken, können Sie weitere Spalten erzeugen; mit Löschen löschen Sie eine einzelne Spalte.

Animationen (dynamischer Text, Schriftartvariablen), Text und Tooltip werden nicht unterstützt.

Breite

Breite der Spalte in Pixel.

Datentyp

Hinweis zum Zeitstempel: Für die Verwendung in einer TargetVisu oder WebVisu können Sie das Datums- und Zeitformat mit Hilfe globaler String-Variablen der Bibliothek Alarmmanager.library steuern: AlarmGlobals.g_sDateFormat (Beispiel: AlarmGlobals.g_sDateFormat := 'MM.yyyy') und AlarmGlobals.g_sTimeFormat (Beispiel: AlarmGlobals.g_sTimeFormat := 'HH:mm').

Hier definieren Sie, welche Informationen Sie in der Spalte anzeigen wollen:

  • Symbol

  • Zeitstempel: Datum und Zeit der letzten Statusänderung des Alarms

  • Zeitstempel aktiv: Datum und Zeit des letzten Aktivwerdens des Alarms.

  • Zeitstempel inaktiv: Datum und Zeit des letzten Nichtaktivwerdens des Alarms.

  • Zeitstempel Bestätigung: Datum und Zeit der letzten Bestätigung.

  • Wert: Istwert des Ausdrucks

  • Meldungstext: Ausgabe des Meldungstexts

  • Priorität: Alarmpriorität

  • Klasse: Alarmklasse

  • Zustand: Alarmzustand

  • Latch-Variable <n>: Wert der ausgewählten Latch-Variablen

Textausrichtung

Ausrichtung des Spalteninhalts

  • Links

  • Zentriert

  • Rechts

Elementeigenschaft 'Position'

Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.

X

X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Y

Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements

Angabe in Pixel

Beispiel: 10

Breite

Angabe in Pixel

Beispiel: 150

Höhe

Angabe in Pixel

Beispiel: 30

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zentrum'

Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.

X

X-Koordinate des Rotationspunkts

Y

Y-Koordinate des Rotationspunkts

Info

Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.

Elementeigenschaft 'Texteigenschaften'

Die Eigenschaften enthalten festen Werte für die Texteigenschaften.

Schriftart

Beispiel: Standard

: Dialog Schriftart öffnet sich.

: Auswahlliste mit Stilschriftarten

Farbe Schriftart

Beispiel: Schwarz

: Dialog Farbe öffnet sich.

: Auswahlliste mit Stilfarben

Transparenz

Ganze Zahl (Wertebereich von 255 bis 0). Er bestimmt die Durchsichtigkeit der zugehörigen Farbe.

255: Die Farbe ist deckend.

0: Die Farbe ist voll transparent.

Hinweis: Wenn die Farbe eine Stilfarbe ist und bereits einen Transparentwert enthält, ist diese Eigenschaft schreibgeschützt.

Bestätigungsvariable

Eine steigende Flanke dieser Variablen bestätigt den Alarm.

Handhabung von mehreren aktiven Alarmen

Automatisches Weiterschalten

: Die Anzeige im Alarmbanner wird automatisch nach der unter Alle N Sekunden konfigurierten Zeit zum nächsten Alarm weitergeschaltet.

Alle N Sekunden

Zeitraum bis zum nächsten Weiterschalten. Nur verfügbar, wenn Automatisches Weiterschalten aktiviert ist.

Nächster Alarm

Variable für das Weiterschalten zum nächsten Alarm. Nur verfügbar, wenn Automatisches Weiterschalten deaktiviert ist.

Vorhergehender Alarm

Variable für das Weiterschalten zum vorangegangenen Alarm. Nur verfügbar, wenn Automatisches Weiterschalten deaktiviert ist.

Mehrere Alarme aktiv

Variable, die den Wert TRUE hat, wenn mehrere Alarme aktiv sind.

Elementeigenschaft 'Absolute Bewegung'

Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.

Bewegung

X

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_X.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts.

Y

Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel.

Beispiel PLC_PRG.iPos_Y.

Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten.

Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel PLC_PRG.iAngle1.

Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol dargestellt.

Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung.

Innere Rotation

Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.

Beispiel: PLC_PRG.iAngle2.

Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.

Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol dargestellt.

Hinweis: Wenn in der Eigenschaft Position ‣ Winkel ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset).

Info

Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.

Info

Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zustandsvariablen'

Die Variablen steuern dynamisch das Verhalten des Elements.

Unsichtbarkeit

Variable (BOOL). Schaltet die Sichtbarkeit des Elements um.

TRUE: Das Element ist zur Laufzeit nicht sichtbar.

Info

Die Eigenschaft Unsichtbarkeit wird von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.

Siehe auch

Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen aktiviert haben.

Animationsdauer

Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt

  • Variable (Ganzzahliger Wert)

    Beispiel: Menu.tContent mit VAR tContent : INT := 500; END_VAR

  • Ganzzahliges Literal

    Beispiel: 500

Animierbare Eigenschaften:

  • Absolute Bewegung, Bewegung, X, Y

  • Absolute Bewegung, Rotation

  • Absolute Bewegung, Innere Rotation

  • Absolute Bewegung, Äußere Rotation

Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend.

In den Vordergrund bringen

Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund

Variable (BOOL)

Beispiel: bIsInForeground mit VAR bIsInForeground : BOOL := FALSE; END_VAR

TRUE: Das Visualisierungselement wird zur Laufzeit im Vordergrund dargestellt.

FALSE: Das Visualisierungselement wird zur Laufzeit in der Ebene dargestellt, in der es im Visualisierungseditor eingefügt wurde.

Siehe auch

Elementeigenschaft 'Zugriffsrechte'

Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.

Zugriffsrechte

Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern.

Statusmeldungen:

  • Nicht gesetzt. Alle Rechte: Zugriffsrecht für alle Benutzergruppen: bedienbar

  • Rechte sind vergeben: eingeschränkte Rechte: Mindestens für eine Gruppe ist der Zugriff eingeschränkt

Siehe auch

Siehe auch