Sie können die Visualisierung als integrierte Visualisierung ausführen. Dabei läuft eine Darstellungsvariante der Visualisierung auf dem Entwicklungssystem, ohne dass Visualisierungscode auf die Steuerung geladen wird.
Verwenden Sie die integrierte Visualisierung bei Test und Diagnose Ihrer Applikation, oder für Service und Inbetriebnahme einer Anlage.
Voraussetzung dafür ist, dass sich keine Objekte unter dem Visualisierungsmanager befinden. Alternativ können Sie die Objekte, die sich dort befinden, vom Übersetzen ausschließen. Sie können ein einzelnes Objekt in dessen Dialog Eigenschaften in der Registerkarte Übersetzen entsprechend konfigurieren.
Siehe auch
Bei Projekten mit einer festen Compilerversion < 3.3.2.0
ist das Aktivieren der Option Die SPS nicht für Visu verwenden nötig, um eine Visualisierung integriert auszuführen.
Ab Version 3.3.2.0
ist die Option nicht mehr vorhanden.
Ein Visualisierungsprojekt ist geöffnet.
Entfernen Sie alle Objekte unter dem Visualisierungsmanager oder schließen Sie die Objekte vom Übersetzen aus.
⇒ Unter der Taskkonfiguration ist die VISU_TASK
entfernt worden.
Laden Sie die Applikation auf die Steuerung.
⇒ Beim Laden der Applikation wird nun kein Visualisierungscode übertragen.
Starten Sie die Applikation.
⇒ Die Visualisierung im Visualisierungseditor ist in Ausführung. Sie können Ihre Applikation bedienen.
Verwenden Sie den Befehl Tastaturbedienung aktivieren um zwischen der Tastaturbedienung der integrierten Visualisierung und der Tastaturbedienung von CODESYS umzuschalten.
Siehe auch
Numerische Variablenwerte, die in einer integrierten Visualisierung innerhalb eines Texts ausgegeben werden, werden entsprechend dem aktuellen Darstellungsformat angezeigt. Sie können das Darstellungsformat mit dem Befehl
auswählen.Siehe auch
Ein Variablenwert, der über den Datenquellenverwalter übertragen wird, wird nicht ausgegeben. Die integrierte Visualisierung gibt nur die Initialisierung oder den zuletzt übertragenen Wert aus.
Somit ermöglicht die integrierte Visualisierung nur eine passive Betrachtung der Applikation.
VAR_INPUT
-Variablen verhalten sich bei der Ausführung als integrierte Visualisierung wie VAR_IN_OUT
-Variablen.
Nur die folgenden Ausdrücke, die auch beim Monitoringmechanismus des Entwicklungssystems verwendet werden, werden in einer integrierten Visualisierung unterstützt.
Variablenzugriff:
Beispiel: PLC_PRG.myPou.nCounter
Arrayzugriff:
Voraussetzung: Die Version des Laufzeitsystems ist mindestens V3.3 SP2
oder neuer.
Zugriff auf ein Array von skalaren Datentypen, wobei eine Variable als Index verwendet wird
Beispiel: a[i]
Zugriff auf ein Array von komplexen Datentypen (Struktur, Funktionsbaustein, Array), wobei eine Variable als Index verwendet wird
Beispiel: a[i].x
Zugriff auf ein mehrdimensionales Array von allen Arten von Datentypen, mit einer oder mehreren Variablenindizes
Beispiel: a[i, 1, j].x
Zugriff auf ein Array mit konstantem Index
Beispiel: a[3]
Zugriffe wie die oben beschriebenen, in denen einfache Operatoren für die Berechnungen innerhalb der Indexklammer verwendet werden
Beispiel: a[i+3]
Verschachtelte Kombinationen der oben gelisteten komplexen Ausdrücke
Bespiel: a[i + 4 * j].aInner[j * 3].x
Operatoren in Indexberechnungen:
+
, -
, *
, /
, MOD
Pointer-Monitoring:
Beispiel: p^.x
Nicht unterstützt werden Methoden oder Funktionsaufrufe außer den Folgenden:
Standardstringfunktionen
Typkonvertierungsfunktionen
Beispiel: INT_TO_DWORD
Operatoren wie beispielsweise SEL
oder MIN
Bei Aufruf der Eingabeaktion ST-Code ausführen wird nur eine Liste von Zuweisungen unterstützt.
Wenn eine Liste von Zuweisungen verwendet wird, wird der Wert der linken Seite erst im nächsten Zyklus zugewiesen. Eine unmittelbar folgende Verarbeitung in der nächsten Zeile ist nicht möglich.