Symbol:
Das Objekt repräsentiert eine einzelne Visualisierung. Sie können eine Visualisierung unterhalb einer Applikation einfügen, oder projektweit verfügbar unterhalb des Wurzelknotens der Ansicht Geräte beziehungsweise direkt in der Ansicht POUs. Mit einem Doppelklick auf den Objekteintrag im Gerätebaum oder in der Ansicht POUs öffnen Sie den Visualisierungseditor zur Bearbeitung.
Siehe auch