Voraussetzung: Eine Visualisierung in einem CODESYS Projekt ist geöffnet, die Ansichten Werkzeuge und Eigenschaften der Visualisierung sind ebenfalls geöffnet.
Ziehen Sie das Element Webbrowser aus Spezielle Steuerelemente in den Visualisierungseditor.
Klicken Sie auf das Element im Editor.
⇒ In der Ansicht Eigenschaften sind die Elementeigenschaften des Elements Webbrowser aufgelistet.
Geben Sie in den Eigenschaften Breite und die Höhe die Größe in Pixel ein, beispielsweise 600
.
Geben Sie in 'http://de.wikipedia.org'
. Hier können Sie auch eine Variable (STRING
oder WSTRING
) angeben, der im Projekt die URL zugewiesen wird.
Geben Sie in bSetURL
⇒ Wenn die Variable bSetURL
den Wert TRUE
hat, wird die Website 'http://de.wikipedia.org'
zur Laufzeit angezeigt.