Symbol:
Kennzeichen: Spezielle Steuerelemente
Das Element zeigt eine Website, ein PDF-Dokument oder ein Video an, das über eine URL adressiert ist.
Die Anzeigemöglichkeiten des Elements Webbrowser hängen vom Betriebssystem und der Darstellungsvariante der Visualisierung ab.
Voraussetzung: Die Softwarekomponenten des Webbrowsers sind im Laufzeitsystem vorhanden und entsprechend konfiguriert, zum Beispiel, wenn unter Linux Videos dargestellt werden sollen
Siehe auch
Die Position definiert die Lage und Größe des Elements im Fenster der Visualisierung. Sie bezieht sich auf ein kartesisches Koordinatensystem. Der Ursprung liegt in der oberen linken Fensterecke. Die positive horizontale X-Achse verläuft nach rechts. Die positive vertikale Y-Achse verläuft nach unten.
X |
X-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel
Beispiel: |
Y |
Y-Koordinate der linken oberen Ecke des Elements Angabe in Pixel
Beispiel: |
Breite |
Angabe in Pixel
Beispiel: |
Höhe |
Angabe in Pixel
Beispiel: |
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor die Symbole an eine andere Stelle ziehen.
Siehe auch
Die Eigenschaften enthalten feste Werte für die Koordinaten des Rotationspunkts. Er ist im Editor als Symbol dargestellt. Der Punkt dient als Zentrum für die Rotation und die Skalierung.
Die Werte können auch geändert werden, indem Sie im Editor das Symbol an eine andere Stelle ziehen.
Die Eigenschaften enthalten IEC-Variablen, um die Position des Elements dynamisch zu steuern. Bezugspunkt ist die linke obere Ecke des Elements. Zur Laufzeit wird das Element als Ganzes bewegt.
Bewegung |
||
X |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die X-Position in Pixel.
Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach rechts. |
|
Y |
Variable (numerischer Datentyp). Sie enthält die Y-Position in Pixel.
Beispiel Ein Erhöhen des Werts zur Laufzeit führt zu einer Bewegung nach unten. |
|
Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.
Beispiel
Der Mittelpunkt des Elements rotiert um den Punkt in Zentrum. Dieser Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Zur Laufzeit bleibt die Ausrichtung des Elements in Bezug zum Koordinatensystem der Visualisierung erhalten. Ein Erhöhen des Werts führt zu einer Rechtsdrehung. |
|
Skalierung |
Variable (ganzzahliger Datentyp). Bewirkt eine zentrische Streckung.
Beispiel Bezugspunkt ist die Eigenschaft Zentrum.
Der Wert |
|
Innere Rotation |
Variable (numerischer Datentyp). Enthält den Drehwinkel in Grad.
Beispiel: Zur Laufzeit rotiert das Elements entsprechend dem Variablenwert um den Rotationspunkt in Zentrum. Zudem dreht die Ausrichtung des Elements bezüglich des Koordinatensystems der Visualisierung. Ein Erhöhen des Werts im Code bewirkt eine Rechtsdrehung.
Der Rotationspunkt wird im Editor als Symbol Hinweis: Wenn in der Eigenschaft ein statischer Drehwinkel angegeben ist, wird bei der Visualisierungsausführung zum variablen Drehwinkel der statische Drehwinkel addiert (Offset). |
|
Sie können die Variablen mit einer Einheitenumrechnung verbinden.
Die Eigenschaften X, Y, Rotation und Innere Rotation werden von der Funktionalität "Client-Animation" unterstützt.
Siehe auch
URL |
URL der Webseite, die in der Visualisierung dargestellt wird
|
Anzeigen |
Variable (
Beispiel: Steuert die Anzeige des Elements Webbrowser. Wenn die Variable eine steigende Flanke enthält, ruft die Visualisierung die in URL angegebene Webseite auf und stellt dessen Inhalt im Rahmen des Visualisierungselements Webbrowser dar |
Zurück |
Variable (
Beispiel: Steuert die Rückwärtsnavigation im Webbrowser. Wenn die Variable eine steigende Flanke enthält, stellt die Visualisierung den Inhalt der vorher dargestellten Seite dar. |
Vorwärts |
Variable (
Beispiel: Steuert die Vorwärtsnavigation im Webbrowser. Wenn die Variable eine steigende Flanke enthält, stellt die Visualisierung den Inhalt der vorher dargestellten Seite dar. |
Diese Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn Sie im Visualisierungsmanager die Option Client-Animationen und Überlagerung systemeigener Elemente unterstützen aktiviert haben.
Animationsdauer |
Bestimmt die Dauer in Millisekunden, in der das Element eine Animation ausführt
Animierbare Eigenschaften:
Die animierte Bewegung wird ausgeführt, wenn mindestens ein Wert einer animierbaren Eigenschaft geändert wird. Die dann ausgeführte Bewegung ist nicht ruckartig, sondern wird reibungslos in der angegebenen Animationsdauer ausgeführt. Das Visualisierungselement fliegt die Sollposition an und rotiert dabei dynamisch. Die Übergänge sind fließend. |
In den Vordergrund bringen |
Stellt das Visualisierungselement in den Vordergrund
Variable (
Beispiel:
|
Siehe auch
Voraussetzung: Eine Benutzerverwaltung für die Visualisierung ist eingerichtet.
Zugriffsrechte |
Öffnet den Dialog Zugriffsrechte. Dort können Sie die Zugriffsrechte für das Element ändern. Statusmeldungen:
|
Siehe auch