Erstellen Sie ein Projekt mit nachfolgendem Programm PLC_PRG
:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVar : INT;
rSin : REAL;
rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
Selektieren Sie im Gerätebaum die Applikation und fügen Sie mit dem Befehl
eine neue Visualisierung hinzu.⇒ Der zugehörige Visualisierungseditor öffnet sich.
Fügen Sie im Gerätebaum unter Applikation das Objekt Visualisierung hinzu.
⇒ Eine leere Visualisierung erscheint.
Wählen Sie
.Ziehen Sie das Element Trace in den Visualisierungseditor.
⇒ Die Eigenschaften des Elements werden rechts angezeigt.
Klicken Sie auf das Symbol in der Eigenschaft Trace.
⇒ Der Dialog Tracekonfiguration öffnet sich.
Fügen Sie mit Variable hinzufügen einen Eintrag in der Baumansicht der Tracekonfiguration hinzu und wählen Sie eine Projektvariable aus, beispielsweise PLC_PRG.rSin
.
Klicken Sie auf den obersten Knoten der Tracekonfiguration.
⇒ Rechts erscheint die Gruppe Aufzeichnungseinstellungen.
Wählen Sie bei der Einstellung Task die Option MainTask
aus.
Tipp: Die Traceaufzeichnung und das zugehörige Programm sollten in der gleichen Task ausgeführt werden.
Klicken Sie auf OK.
⇒ Die Taskkonfiguration wird übernommen.
Selektieren Sie das Traceelement und wählen Sie den Befehl
.⇒ Der Dialog Traceassistent öffnet sich. Dort sind alle Steuerelemente standardmäßig aktiviert.
Beenden Sie den Dialog mit OK.
⇒ Die Steuerelemente werden zur Visualisierung hinzugefügt und die Steuervariablen deklariert. Dann werden die Steuerelemente und das Traceelement mit den Steuervariablen konfiguriert.
Laden Sie die Applikation auf die Steuerung und starten Sie sie.
Erfassen der sinusförmigen Daten der IEC-Variablen PLC_PRG.rSin
Das Programm PLC_PRG
läuft auf der Steuerung. Wenn Sie die Anleitung "Erste Schritte" ausführen, stellt erscheint die folgende Bedienoberfläche:
Mit Klick auf eine die Schaltflächen können Sie nun die Traceaufzeichnung steuern.
Siehe auch