Wenn Sie die Eigenschaften des Trends bearbeiten, können Sie die Darstellung der Trendaufzeichnung ändern. Der Trendassistent, der auch die Eigenschaften des Trends bearbeitet, greift zusätzlich auf die Eigenschaften der Steuerelemente zu.
Die Visualisierungstask und die Trendaufzeichnungstask laufen im Allgemeinen unter der selben Applikation. Wenn das nicht der Fall ist, benötigt die Applikation, die die Visualisierungstask enthält, einen Datenquellenverwalter.
Selektieren Sie im aktiven Visualisierungseditor einen Trend.
⇒ Die Eigenschaften des Trendelements werden angezeigt.
Doppelklicken Sie in das Wertefeld
.
Wählen Sie über die Eingabehilfe () die gewünschte Applikation aus. Sie können den Namen der Applikation auch direkt eingeben.
Siehe auch
Selektieren Sie im aktiven Visualisierungseditor einen Trend.
Verwenden Sie den Befehl
.⇒ Der Dialog Trendassistent öffnet sich.
Doppelklicken Sie in der Konfigurationstabelle auf Elementtyp des Elements.
⇒ Eine Auswahlliste erscheint.
Wählen Sie einen Elementtyp aus.
Klicken Sie in der Konfigurationstabelle auf Instanzname eines Elements.
Geben Sie den neuen Namen ein.
⇒ Bei Verlassen des Dialogs mit OK wird der Name übernommen.
Doppelklicken Sie in der Konfigurationstabelle auf Position des Elements.
⇒ Es erscheint eine Auswahlliste.
Wählen Sie eine Position. Sie müssen die Position so wählen, dass keine Überlappungen mit anderen Elementen entstehen. Überlappungen werden durch eine Fehlermeldung angezeigt.
Nach Verlassen des Dialogs mit OK wird das Steuerelement an die neue Position geschoben.
Siehe auch
Selektieren Sie im aktiven Visualisierungseditor einen Trend.
⇒ Die Eigenschaften des Trendelements werden angezeigt.
Klicken Sie auf das Wertefeld von
⇒ Trendaufzeichnung wählen erscheint. Unter Verfügbare Trendaufzeichnungen sind die applikationsweit vorhandenen Trendaufzeichnungen aufgelistet.
Wählen Sie unter Verfügbare Trendaufzeichnungen eine Trendaufzeichnung aus.
Klicken Sie auf
⇒ Die Trendaufzeichnung befindet sich unter Ausgewählte Trendaufzeichnung.
Bestätigen Sie die Eingabe mit OK
⇒ In Werte die ausgewählte Trendaufzeichnung
erscheint unterSiehe auch
Ein Steuerelement, das mit Hilfe des Trendassistenten hinzugefügt wurde, kann nicht über den Dialog Trendassistent entfernt werden.
Selektieren Sie im aktiven Visualisierungseditor das Steuerelement eines Trends.
Entfernen Sie das Element mit Entf oder Löschen.
Selektieren Sie im aktiven Visualisierungseditor den Trend.
Entfernen Sie unter
den zugewiesenen Wert.HinweisEs ist zwingend notwendig diese Referenz manuell zu entfernen. Die Eigenschaft wird durch das Löschen des Steuerelements nicht automatisch gelöscht.
Selektieren Sie im aktiven Visualisierungseditor einen Trend.
Wählen Sie den Befehl
.⇒ Der Dialog Trendassistent öffnet sich.
In dem Dialog sind alle 3 Steuerelemente standardmäßig aktiviert.
Bestimmen Sie die Position des Steuerelements.
Selektieren Sie einen Elementtypen.
Editieren Sie die Instanz des Steuerelements.
Verlassen Sie den Dialog mit OK.
⇒ Das konfigurierte Steuerelement wird hinzugefügt.
Siehe auch
Selektieren Sie im aktiven Visualisierungseditor einen Trend.
Verwenden Sie den Befehl
.⇒ Der Dialog Anzeigeeinstellungen bearbeiten öffnet sich.
Ändern Sie die Einstellungen.
Siehe auch
Öffnen Sie die
.Selektieren Sie ein Trendelement in Ihrer Visualisierung.
⇒ Die Eigenschaften des Trendelements werden angezeigt.
Aktivieren Sie die Option
und .⇒ Im Koordinatensystem ist ein Cursor eingezeichnet.
Aktivieren Sie die Option
.Laden Sie die Applikation auf die Steuerung und starten Sie die Applikation.
Wenn die Grafik "läuft", ist der Datumsbereich so gelegt, dass dessen Endzeitpunkt die aktuelle Zeit ist.
Wählen Sie den Datumsbereich so, dass die Grafik nicht läuft. Ziehen Sie bei Bedarf den Scrollbar auf einen früheren Datumsbereich.
⇒ Es steht ein Cursor zur Verfügung. Der Tooltip des Cursors informiert über die Trendwerte. Die Legende zeigt für jede Trendvariable den Wert für den Zeitpunkt, auf dem der Cursor steht, an.