Der Dialog 'Info Sicherheitssteuerung' erscheint, wenn Sie die Tastenfläche 'Info' im Kontrolldialog Sicherheitssteuerung' oder im Dialog 'Debug' drücken.
Der Dialog enthält die folgenden Informationen:
Dialogelement |
Bedeutung |
---|---|
Name |
Sicherheitsbezogenes Projekt, das in Machine Expert – Safety/auf der Sicherheitssteuerung geladen ist. |
Datum |
Datum und Uhrzeit der letzten Projektänderung. |
CRC |
CRC-Prüfsumme des Projekts. |
Anwender |
Anwender, der das Projekt gesendet hat und aktuell angemeldeter Anwender. |
Status |
|
Variablen geforct |
Zeigt an, ob Variablen geforct sind. |
Fehler |
Zeigt an, ob Gerätefehlermeldungen aus der Sicherheitssteuerung hochgeladen und im Register 'Fehler Sicherheitssteuerung' des Meldungsfensters angezeigt werden können. |
Zykluszeit Ausführungszeit (max.) |
Benötigte Zeit vom Beginn eines Steuerungszyklus bis zum Beginn des nächsten Zyklus sowie die reine Ausführungszeit für die tatsächliche Verarbeitung des Programmcodes. Mit Hilfe dieser Werte und weiteren, im Handbuch der Sicherheitssteuerung enthaltenen Informationen, lässt sich die Gesamt-Reaktionszeit der Sicherheitsfunktion errechnen. |
Daten |
Speicherkapazität für Applikationsdaten. |
Programm |
Speicherkapazität für Applikationscode. |
Firmware-Version |
Nummer der Firmware-Version der Sicherheitssteuerung. |