Ingresso S_EStopIn

Questo ingresso a controllo di stato valuta lo stato di un dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza (attivato o non attivato) connesso al blocco di funzione.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Collegamento: Collegare questo ingresso a un dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza collegato al Safety Logic Controller, o direttamente o tramite altre funzioni / altri blocchi di funzione di sicurezza. Non sono permessi valori costanti SAFETRUE o SAFEFALSE.

Quando il blocco di funzione è attivo (ingresso Activate = TRUE), i valori possibili per questo ingresso causano il seguente comportamento del blocco di funzione:

Valore

Descrizione

SAFETRUE

Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza non è attivo (esercizio normale).

Tenere conto dell'avvertenza sotto questa tabella.

SAFEFALSE

Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è attivo (o il cablaggio al dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è interrotto o il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è guasto).

L'uscita S_EStopOut diventa SAFEFALSE.

È possibile impostare un'inibizione di riavvio mediante S_AutoReset per controllare il comportamento di riavvio del blocco di funzione in seguito a un cambiamento di segnale da SAFEFALSE a SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn (ossia, quando il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è stato disattivato).

Se non è stata specificata alcuna inibizione di avvio/riavvio per il blocco di funzione, lo stato SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn può provocare la commutazione immediata dell'uscita S_EStopOut a SAFETRUE.

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

Se non è specificata inibizione di avvio/riavvio:

  • Assicurate che la vostra analisi del rischio includa una valutazione del cambio di stato dell'uscita S_EStopOut quando viene applicato lo stato SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (secondo la normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo quando viene applicato lo stato SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Collegamento monocanale o bicanale del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza?

Indipendentemente dal collegamento monocanale o bicanale tra il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza e il Safety Logic Controller, l'ingresso S_EStopIn è collegato a un solo segnale del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza.

Quando si usa un dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza bicanale, il segnale bicanale deve essere valutato e monitorato come segue:

  • O mediante un blocco di funzione idoneo a monte, ad es. il blocco di funzione SF_Equivalent, se il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza ha due contatti NC.

  • O eseguendo la valutazione di equivalenza o antivalenza nel dispositivo di ingresso di sicurezza (vedere anche la sezione esempio applicativo).