Il blocco di funzione SF_EmergencyStop sorveglia gli stati di commutazione di un dispositivo di controllo per arresto di emergenza ed esegue un arresto di categoria 0 alla sua uscita. S_StartReset e S_AutoReset si possono usare per specificare un'inibizione di avvio e un'inibizione di riavvio.
Quando il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza collegato è attivo, il blocco di funzione assicura che il segnale di abilitazione all'uscita S_EStopOut diventi SAFEFALSE. Il processo controllato viene arrestato.
S_StartReset si usa per specificare l'inibizione di avvio dopo l'attivazione del blocco di funzione e/o l'avvio del Safety Logic Controller.
S_StartReset = SAFEFALSE |
Dopo l'avvio del Safety Logic Controller e/o l'attivazione del blocco di funzione all'ingresso Activate, l'inibizione di avvio è attiva. L'inibizione di avvio viene rimossa soltanto da un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Tenere conto dell'avvertenza sotto questa tabella. |
S_StartReset = SAFETRUE |
Dopo l'avvio del Safety Logic Controller e/o dopo l'attivazione del blocco di funzione all'ingresso Activatenon è impostata inibizione di avvio. Vedere la sezione "Attenzione quando si usa...". |
La rimozione dell'inibizione di avvio mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può causare la commutazione immediata dell'uscita S_EStopOut a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).
AVVERTENZA | |
---|---|
S_AutoReset specifica un'inibizione di riavvio dopo la disattivazione del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza collegato.
S_AutoReset = SAFEFALSE |
Dopo la disattivazione del dispositivo di arresto di emergenza collegato è attiva l'inibizione di riavvio. L'inibizione di riavvio viene rimossa soltanto da un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Dopo la rimozione dell'inibizione di riavvio, lo stato dell'uscita S_EStopOut può commutare da SAFEFALSE a SAFETRUE. Tenere conto dell'avvertenza sotto questa tabella. |
S_AutoReset = SAFETRUE |
L'inibizione di riavvio è non attiva. Non appena viene disattivato il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza e il valore SAFETRUE è nuovamente presente all'uscita S_EStopIn l'uscita S_EStopOut commuta automaticamente a SAFETRUE. Vedere la sezione "Attenzione quando si usa...". |
La rimozione di un'inibizione di riavvio con un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può comportare la commutazione immediata dell'uscita S_EStopOut a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).
AVVERTENZA | |
---|---|
L'inibizione di avvio e/o di riavvio può essere disattivata solo a condizione che sia sicuro che un avvio/riavvio della macchina / del sistema non possa comportare una situazione di pericolo o che un'inibizione di avvio/riavvio idonea sia implementata in un'altra posizione o con altri mezzi.
AVVERTENZA | |
---|---|