Gli stati temporanei intermedi non sono illustrati dal diagramma di sequenza segnali. Questi diagrammi includono solo le tipiche combinazioni di segnale in ingresso. Sono possibili altre combinazioni di segnale.
Le aree più significative dei diagrammi di sequenza segnali sono evidenziate in colore.
Vedere anche il diagramma nella vista d'assieme per questo blocco di funzione.
I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.
Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.
S_StartReset = SAFETRUE: Senza inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller / dopo l'attivazione del blocco di funzione.
S_AutoReset = SAFEFALSE: Inibizione di riavvio attiva dopo la disattivazione del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza (segnale SAFETRUE ritorna all'ingresso S_EStopIn)
0 |
Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE. |
1 |
Attivazione del blocco di funzione mediante Activate = TRUE. L'uscita S_EStopOut diventa immediatamente SAFETRUE, dato che non è stata specificata inibizione di avvio dopo l'avvio / dopo l'attivazione del blocco di funzione mediante S_StartReset. |
2 |
Richiesta di arresto di emergenza. Il dispositivo di controllo viene attivato. L'uscita S_EStopOut diventa SAFEFALSE. |
3 |
Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza viene nuovamente disattivato e l'uscita S_EStopOut rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che è stata specificata un'inibizione di riavvio mediante S_AutoReset non appena il segnale all'ingresso S_EStopIn ritorna SAFETRUE. |
4 |
Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di avvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_EStopOut diventa SAFETRUE. |
S_StartReset = SAFEFALSE: Inibizione di avvio attiva dopo l'avvio del Safety Logic Controller.
S_AutoReset = SAFETRUE: Senza inibizione di riavvio dopo la disattivazione del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza
0 |
Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE. |
1 |
Dopo l'attivazione del blocco di funzione con Activate = TRUE, l'inibizione di avvio è inizialmente attiva. |
2 |
Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza attivato in precedenza è ora disattivato (contatti NC chiusi). L'uscita S_EStopOut rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che S_StartReset = SAFEFALSE è stato usato per specificare un avvio. |
3 |
Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset resetta l'inibizione di avvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_EStopOut diventa SAFETRUE. |
4 |
Richiesta di arresto di emergenza. Il dispositivo di controllo è attivato, l'uscita S_EStopOut diventa SAFEFALSE. |
5 |
Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è nuovamente disattivato. L'uscita S_EStopOut diventa immediatamente SAFETRUE, dato che non è stata specificata inibizione di riavvio con S_AutoReset = SAFETRUE dopo il ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn. |
S_StartReset = SAFETRUE: Senza inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller.
S_AutoReset = SAFETRUE: Senza inibizione di riavvio dopo la disattivazione del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza
0 |
Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE). Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE. |
1 |
Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza attivato in precedenza è ora disattivato (contatti NC chiusi), il segnale all'ingresso S_EStopIn diventa SAFETRUE. Dato che il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE), l'uscita S_EStopOut rimane SAFEFALSE. |
2 |
Dopo l'attivazione del blocco di funzione con Activate = TRUE, l'uscita S_EStopOut diventa immediatamente SAFETRUE, perché non è specificata inibizione di avvio con S_StartReset = SAFETRUE e l'ingresso S_EStopIn è ancora SAFETRUE. Normale esercizio della macchina. |
3 |
Richiesta di arresto di emergenza. Il dispositivo di controllo è attivato, l'uscita S_EStopOut diventa SAFEFALSE. |
4 |
Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è nuovamente disattivato. L'uscita S_EStopOut diventa immediatamente SAFETRUE, dato che non è stata specificata inibizione di riavvio con S_AutoReset = SAFETRUE dopo il ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn. Normale esercizio della macchina. |