SF_EmergencyStop

La seguente descrizione è valida per il blocco di funzione SF_EmergencyStop_V1_0z, versione 1.0z (ove z = 0 - 9).

Breve descrizione

Il blocco di funzione di sicurezza SF_EmergencyStop sorveglia gli stati di commutazione di un dispositivo di controllo per arresto di emergenza. Quando il dispositivo di arresto di emergenza collegato è attivo, il segnale di abilitazione all'uscita S_EStopOut diventa SAFEFALSE.

S_StartReset può essere usato per specificare un'inibizione di avvio e S_AutoReset per specificare un'inibizione di riavvio.

Ingressi del blocco di funzione

Per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti, cliccare sui link corrispondenti.

Nome

Breve descrizione

Valore

Ingresso a controllo di stato per l'attivazione del blocco di funzione.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

  • FALSE: Blocco di funzione non attivo

  • TRUE: Blocco di funzione attivo

Ingresso controllato da stato per lo stato del dispositivo di arresto di emergenza.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

  • SAFEFALSE: Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è attivo

  • SAFETRUE: Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza non è attivo

Ingresso a controllo di stato per specificare l'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione.

Un'inibizione di avvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione di avvio disattivata provoca la commutazione automatica di S_EStopOut a SAFETRUE quando il blocco di funzione è attivo e la funzione di sicurezza non è richiesta.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella.

  • SAFEFALSE: Con inibizione di avvio

  • SAFETRUE: Senza inibizione di avvio

Ingresso a controllo di stato per specificare un'inibizione di riavvio in seguito al ritorno del segnale SAFETRUE all'ingresso S_EStopIn, ossia in seguito alla rinnovata disattivazione del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza attivato in precedenza.

Un'inibizione di riavvio attiva dev'essere rimossa a mano mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset. Un'inibizione riavvio disattivata provoca la commutazione automatica di S_EStopOut a SAFETRUE quando il blocco di funzione è attivo e la funzione di sicurezza non è più richiesta.

Tipo di dati: SAFEBOOL

Valore iniziale: SAFEFALSE

Tenere conto della prima avvertenza sotto questa tabella.

  • SAFEFALSE: Con inibizione di riavvio

  • SAFETRUE: Senza inibizione di riavvio

Ingresso attivato da fronte per il segnale di reset:

  • per resettare messaggi di errore quando la causa dell'errore non sussiste più.

  • Reset a mano di un'inibizione di avvio/riavvio attiva (specificata con S_StartReset e/o S_AutoReset).

Tenere conto della seconda avvertenza sotto questa tabella.

Tipo di dati: BOOL

Valore iniziale: FALSE

NOTA:

Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).

  • FALSE: Reset non richiesto

  • Fronte FALSE > TRUE: Reset richiesto

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Verificate le conseguenze di un'inibizione di avvio disattivata (S_StartReset = SAFETRUE) e/o di un'inibizione di riavvio disattivata (S_AutoReset = SAFETRUE) per la vostra macchina / il vostro processo prima di implementarle.

  • Rispettate le prescrizioni della normativa di settore rilevanti per le inibizioni di avvio/riavvio.

  • Controllate che sia implementata un'inibizione di avvio adatta in un'altra posizione o con altri mezzi.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Il reset del blocco di funzione mediante fronte di segnale positivo all'ingresso Reset può causare la commutazione immediata dell'uscita S_EStopOut a SAFETRUE (a dipendere dallo stato degli altri ingressi).

 AVVERTENZA

AVVIO INATTESO

  • Includete nella vostra analisi del rischio le conseguenze di un reset mediante un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee (secondo la normativa di settore applicabile) ad evitare situazioni di pericolo durante il reset.

  • Non entrate nella zona di operazione durante il reset.

  • Assicurate che nessun altro possa accedere alla zona di operazione durante il reset.

  • Usate interblocchi di sicurezza idonei ovunque ci sia pericolo per le persone e per l'attrezzatura.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.

Uscite del blocco di funzione

Per ottenere informazioni dettagliate sui seguenti punti, cliccare sui link corrispondenti.

Nome

Breve descrizione

Valore

Uscita che segnala "Blocco di funzione attivo / non attivo".

Tipo di dati: BOOL

  • TRUE: Il blocco di funzione è attivo (Activate = TRUE) e i parametri di uscita rappresentano lo stato della funzione di sicurezza.

  • FALSE: Il blocco di funzione non è attivo (Activate = FALSE) e tutte le uscite del blocco di funzione sono commutate a FALSE/SAFEFALSE.

Uscita per segnali di abilitazione del blocco di funzione

Tipo di dati: SAFEBOOL

  • SAFEFALSE:

    • Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è attivo

    • o il blocco di funzione non è attivato

    • o l'inibizione di avvio/riavvio è attiva

    • o è presente un messaggio di errore.

  • SAFETRUE:

    • Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza non è attivo

    • e il blocco di funzione è attivo

    • e l'inibizione di avvio/riavvio è non attiva

    • e non è presente messaggio di errore.

Uscita per messaggi di errore.

Tipo di dati: BOOL

  • FALSE: Nessun errore.

  • TRUE: Il blocco di funzione ha rilevato un errore. Di conseguenza, l'uscita S_EStopOut diventa SAFEFALSE.

Uscita per messaggi diagnostici.

Tipo di dati: WORD

Messaggio diagnostico del blocco di funzione.

I valori possibili sono elencati e descritti nell'argomento "Codici diagnostici".

Diagramma di sequenza segnali

Questo diagramma si riferisce a una tipica funzione di arresto di emergenza con inibizione di avvio attiva e inibizione di riavvio attiva.

  • S_StartReset = SAFEFALSE: Inibizione di avvio successiva all'attivazione del blocco di funzione e all'avvio del Safety Logic Controller

  • S_AutoReset = SAFEFALSE: Inibizione di riavvio dopo la disattivazione del dispositivo di arresto di emergenza collegato (segnale SAFETRUE ritorna all'ingresso S_EStopIn)

NOTA:

Anche l'altro diagramma di sequenza segnali può essere utile al riguardo.

NOTA:

I diagrammi di sequenza segnali in questa documentazione possibilmente omettono determinati codici diagnostici. Possibilmente non viene, per esempio, visualizzato un codice diagnostico quando il relativo stato del blocco di funzione è uno stato di transizione temporaneo ed è attivo per un solo ciclo del Safety Logic Controller.

Sono illustrate solo le tipiche combinazioni di segnali in ingresso. Altre combinazioni di segnali sono possibili.

0

Il blocco di funzione non è ancora attivo (Activate = FALSE).

Di conseguenza, tutte le uscite sono FALSE o SAFEFALSE.

1

Dopo l'attivazione del blocco di funzione con Activate = TRUE, l'inibizione di avvio è inizialmente attiva.

2

Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza attivato in precedenza è ora disattivato (contatti NC chiusi). L'uscita S_EStopOut rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che S_StartReset = SAFEFALSE impedisce l'avvio automatico.

3

Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset rimuove l'inibizione di avvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_EStopOut diventa SAFETRUE.

4

Richiesta di arresto di emergenza. Il dispositivo di controllo viene attivato. L'uscita S_EStopOut diventa SAFEFALSE.

5

Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza viene nuovamente disattivato e l'uscita S_EStopOut rimane inizialmente SAFEFALSE, dato che è specificata un'inibizione di riavvio mediante S_AutoReset = SAFEFALSE.

6

Un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset rimuove l'inibizione di avvio e fa seguito il normale esercizio. L'uscita S_EStopOut diventa SAFETRUE.

7

L'attivazione del blocco di funzione viene resettata (Activate = FALSE), l'uscita S_EStopOut = SAFEFALSE.

Esempio applicativo

Questo esempio illustra una connessione monocanale del contatto NC di un dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza S1 al blocco di funzione di sicurezza SF_EmergencyStop. Il dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza è connesso al morsetto d'ingresso I0 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI con ID 1.

In questo esempio sono valide le seguenti condizioni:

  • Il segnale del morsetto d'ingresso I0 del dispositivo d'ingresso di sicurezza SDI 1 è assegnato alla variabile I/O globale S1_EStopDevice_In. Questa variabile I/O globale è collegata all'ingresso S_EStopIn del blocco di funzione a scopo di valutazione.

  • La variabile I/O globale EStopOut_K1 viene collegata all'uscita S_EStopOut del blocco di funzione. Questa variabile I/O globale ha come indirizzo il morsetto d'uscita O0 del Safety Logic Controller.

Il blocco di funzione è permanentemente attivato dalla costante TRUE applicata all'ingresso Activate.

S_StartReset = SAFEFALSE specifica un'inibizione di avvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller o dopo l'attivazione del blocco di funzione. In aggiunta, S_AutoReset = SAFEFALSE specifica un'inibizione di riavvio del blocco di funzione in seguito alla disattivazione del dispositivo di controllo dell'arresto di emergenza, ossia non appena il segnale SAFETRUE ritorna all'ingresso S_EStopIn. Ambedue le inibizioni si rimuovono solo con un fronte di segnale positivo all'ingresso Reset.

Allo scopo, il pulsante di reset S2 è connesso all'ingresso NI0 del dispositivo d'ingresso standard DI 1.

S1

Arresto di emergenza

S2

Reset

Altre informazioni:

Anche gli altri esempi applicativi e le note che li accompagnano possono essere utili.