Implementazione di requisiti di sicurezza dalle norme applicabili

Il blocco di funzione è stato sviluppato in base ai requisiti di sicurezza (derivati dalle norme applicabili) elencati in questa sezione. Tutti gli altri requisiti di queste norme devono essere rispettati per l'implementazione della funzione di sicurezza.

Questa sezione descrive o come il blocco di funzione soddisfa i requisiti normativi o quali misure devono essere prese per soddisfare tali requisiti.

Norme

Contesto/requisito

Implementazione

EN ISO 12100-2

Avvio in seguito a caduta della tensione di alimentazione / riavvio accidentale

Il blocco di funzione mette a disposizione un'inibizione di avvio e/o un'inibizione di riavvio in seguito

  • all'avvio del Safety Logic Controller o all'attivazione del blocco di funzione (S_StartReset = SAFEFALSE),

  • alla cessazione dell'interruzione del raggio luminoso del sensore di sicurezza (S_AutoReset = SAFEFALSE).

Siete voi responsabili della progettazione e implementazione del comportamento di avvio/riavvio in base alla vostra analisi del rischio. Per evitare un avvio/riavvio accidentale, eventualmente dovrete eseguire un avvio addizionale della funzione dopo il reset della funzione di sicurezza. Ciò dipenderà sia dai risultati dell'analisi del rischio sia dal percorso di segnale del segnale di reset.

CEI 61496-1

Requisiti speciali per ESPE del tipo 2

Il blocco di funzione verifica se il valore impostato per TestTime è plausibile. Un valore superiore a 150 ms non è permesso. Nessuna delle fasi della prova sensore può durare più del valore specificato in TestTime.

Il blocco di funzione mette a disposizione un'inibizione di avvio/riavvio dopo l'avvio del Safety Logic Controller e dopo il ritorno della funzione di sicurezza. Il blocco di funzione esegue sempre un'inibizione di avvio dopo un errore durante una prova.

Il blocco di funzione supporta la prova a due fasi. Usare l'ingresso StartTest del blocco di funzione per controllare le prove. L'uscita S_TestOut del blocco di funzione controlla l'ingresso di prova del sensore di sicurezza collegato.

Lo stato del sensore di sicurezza (ingresso S_OSSD_In) deve corrispondere alla sequenza di prova definita perché la prova possa essere conclusa senza errori. La sequenza di prova è monitorata in base al tempo specificato in TestTime.

La sequenza di prova monitorata dal blocco di funzione è descritta nella sezione "Fasi della prova sensore".

Il blocco di funzione commuta nello stato sicuro definito (uscita S_OSSD_Out = SAFEFALSE) se l'esito della prova non è corretto. L'inibizione di avvio lo mantiene nello stato sicuro definito.

EN ISO 13849-1

Dispositivo di reset manuale

L'ingresso Reset supporta la funzione di un dispositivo di reset manuale.

NOTA:

Il reset non consegue a un fronte negativo (discendente), come specificato nella norma EN ISO 13849-1, ma a un fronte positivo (ascendente).

EN ISO 13849-1

Categoria da B a 2

Un solo canale è sufficiente per la progettazione dell'applicazione.

Siete voi responsabili del controllo dell'ingresso StartTest e dell'esecuzione delle prove. È vostra responsabilità eseguire regolari prove periodiche in base ai risultati della vostra analisi di rischio.

Tenere conto dell'avvertenza sotto questa tabella.

 AVVERTENZA

NON CONFORMITÀ AI REQUISITI DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA

  • Controllate regolarmente il sensore di sicurezza commutando periodicamente l'ingresso StartTest da FALSE a TRUE in conformità alla vostra analisi del rischio.

  • Assicurate che siano state prese misure e adottate procedure idonee ad evitare situazioni di pericolo quando viene applicato lo stato TRUE all'ingresso StartTest.

La mancata osservazione di queste istruzioni può causare la morte, lesioni personali gravi e danni materiali.