Blocchi di funzione: cambiare il nome di istanza

Il nome d'istanza di un blocco di funzione utilizzato nel codice SBF/LD si può cambiare selezionandone uno dall'elenco dei nomi d'istanza dichiarati. Procedere come segue:

  1. Dichiarare il nuovo nome d'istanza nel foglio di lavoro (FdL) per variabili della unità di organizzazione programma (UOP) aggiungendo una riga di dichiarazione, immettendo un 'Nome' di istanza e selezionando blocco di funzione come 'Tipo'. Si veda l'argomento "Variabili / istanze BF: dichiarazione in FdL per variabili" per dettagli.

  2. Nel FdL di codice SBF/LD, cliccare con il tasto destro sul blocco di funzione da modificare e selezionare 'Proprietà oggetto...' dal menu di contesto.

    Appare il dialogo 'Funzione/blocco di funzione'. Gli elenchi di selezione 'Gruppo' e 'Nome' sono inattivi perché l'oggetto è già stato creato.

  3. Selezionare un nome di istanza dall'elenco di selezione 'Istanza'.

  4. Confermare il dialogo.